Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83867IR
尊敬的所有专家:
请说明如何使用数据表中的表11来配置 DP83822IF、例如:硬件配置的硬引导模式(外部电阻器、引脚需要上拉/下拉、默认模式...); 通过固件配置的软引导模式(在上电和保存配置后访问寄存器并由 MDIO 和 MDC 由 MCU 配置、如果需要、可进行硬配置)。
我不知道从数据表中获取正确配置需要做什么!
此外、如果使用 VDDIO = 1.8V、我可以对引脚17和引脚24上的 LED 使用做什么、因为 LED 具有正向电压?
请尽快回复!
谢谢、致以最诚挚的问候!
Cuong