This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:上升和下降时间较慢的 RX 时钟信号

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707491/dp83867cr-rx-clock-signal-with-slow-rise-and-fall-time

器件型号:DP83867CR

尊敬的同事和 TI 团队:

我开发了一个具有多个 DP83867CR PHY 的电路板、这些 PHY 连接到独立电路板(由 KnowRes 制造)上的 Zynq 7030、我在使其正常工作时遇到了困难。 在检查 PHY 和 MAC 配置几周后、我使用一个快速示波器(BW 为1GHz)和一个有源 FET 探针测量了 RGMII 信号。 令我惊讶的是、RX_CLK 如下图所示。 上升和下降时间(~4ns)比数据表中规定的值(<0.75ns)多几倍。

我检查了 PHY 电源和时钟输出引脚、它们看起来不错。 PHY 使用50 Ω 布线直接连接(未添加阻尼电阻器)到连接器。 产生此类时钟信号的原因可能是什么?

封装是电路板原理图的摘录。

e2e.ti.com/.../2352.sch.pdf

KR、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    您应该看到方波、而不是正弦波。
    布线的长度是多少?
    Zynq 上的负载是多少?
    每个信号线的下方是否有稳定接地?
    您可以共享任何布局图像吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    载板上的布线长度为~1560mil +模块板上的布线长度更多。  

    根据数据表、Zynq 最大芯片电容为8pF (不包括封装电容)。 探针具有1.8pF。

    信号轨道位于顶层和底层;第2层和第5层为接地层。

    下面您可以看到 PCB 板的一部分(如果您愿意、我可以共享 pdf、Altium 或光绘文件)。 突出显示的信号是 rx_clk:

    层堆叠:

    如果您需要任何其他信息、请提供建议。 感谢您的帮助!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此问题的一些其他信息。 我测量了 TX_clk 信号、波形类似:

    TX_CLK                                                    RX_CLK

      

    然后、我移除了 Zynq 板并测量了 Rx_clk (当然、没有要测量的 Tx_clk):

    RX_CLK

    那么、这是我希望看到的波形类型。 接下来、我更改了 Zynq 中的 TX_CLK 引脚强度和压摆率、并得到以下波形:

    TX_CLK

    我搜索了 DP83867的类似设置、但找不到。 PHY 驱动器似乎对线路太弱、但它实际上并不是一条具有如此大负载的长线路。 你怎么看? PHY 驱动器没有足够的电流来产生方波是否还有其他可能或可能的原因?

    KR、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    RGMII 规格适用于最大5pF 负载。 您可能需要在路径中放置转接驱动器以缩短上升/下降时间。
    我们没有用于增加 IO 驱动强度的寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我明白了。 增大 VDDIO 电压(从1.8V 到2.5)会 提高一点、还是您认为外部驱动器是我唯一的机会?

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是这样。
    使用1.8V IO 时、驱动强度不大。
    1.8V IO 的 VOH/VOL 值在1mA 负载下为规格值、而在4mA 下为2.5V IO。
    额外的3mA 电流可能会为您提供所需的升压。