This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP159 X 模式:频率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685071/sn65dp159-dp159-x-mode-frequency

器件型号:SN65DP159

我将在 DisplayPort 应用中设计采用 DP159的电路。 从应用报告 SLLA358中、"在 X 模式下、DP159可以支持高达5.4Gbps (HBR2)的 DisplayPort 数据速率。"

我需要在 PCB 布局中确定长度匹配和阻抗匹配设置。 由于 DisplayPort 具有4个具有嵌入式时钟的数据通道、因此没有专用时钟通道、我应该在这些数据通道上使用5.4GHz 吗?

换言之,如果数据通道正在传输“010101...... "序列、等效频率为5.4GHz?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信号的频率是其数据速率的一半。 这意味着、如果数据速率为5.4Gbps、则频率为2.7GHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiwei、

    请注意、要在 x 模式下运行 DP159、需要使用 FPGA 来控制重定时器。 不能像 DP++中的标准 DP159那样对其进行引脚配置、以用于 HDMI 重定时器/转接驱动器模式应用。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供更多的解释或理论吗? 为什么在5.4Gbpts 数据速率下为2.7GHz?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提醒我这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率是频率的两倍、因为信号的每个周期可能有两位信息。 请参见下图。 红线是频率周期、绿线是周期的一半、棕色线是信号、上面的位是传输的信息。