This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我们正在尝试将 TUSB2046B 集线器集成到我们的设计中、并遇到了一些问题。
我附上了我们正在使用的原理图的屏幕截图。 我们进行了以下修改:
振荡器启动时间现在相当长-大约10ms。 在下面的示波器捕获(紫色=振荡器、黄色=复位信号)中、您可以看到启动行为(我们已将复位超时更改为10ms)。
现在、我们只是尝试通过主机枚举集线器。
我们在 dmesg 中看到以下输出。 我们还使用逻辑分析仪看到 USB 流量、但似乎集线器没有响应。
我们已经检查了 SUSPEND 引脚、它看起来没有显示我们的器件处于 SUSPEND 状态。
有人是否有任何关于如何继续调试此问题的提示?
谢谢 Malik!
请告诉我是否可以提供更多信息?
此外、这是否是针对此类支持问题的最佳支持渠道? 是否有直接与 TI 支持工程师交流的方法?
Keenan、
查看您提供的信息后、我们建议您根据您的应用将 BUSPWR 拉为高电平或低电平。 将其拉至高电平(3.3V)将表示总线供电集线器、这意味着下游端口上的器件具有更低的功耗。 这可能有助于解决您的问题。 第9.1节提供了有关总线供电和自供电之间差异的更多信息。
此外、E2E 是解决此类支持问题的最佳渠道。
感谢您的回答。 我们尝试了该修复、但我们有相同的行为。