This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:枚举 TUSB2046B 集线器时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678941/tusb2046b-issue-enumerating-tusb2046b-hub

器件型号:TUSB2046B

大家好!

我们正在尝试将 TUSB2046B 集线器集成到我们的设计中、并遇到了一些问题。

我附上了我们正在使用的原理图的屏幕截图。 我们进行了以下修改:

  • 将 R10和 R11替换为10欧姆电阻器
  • 拆下 R9并将跳线焊接到两个焊盘上
  • 将 C6和 C8替换为7.5pF 电容器
  • 向 D-(低速器件)添加一个上拉15k 电阻器
  • 移除 R10并连接到在时钟稳定前将复位保持在低电平的 RC 网络(电流 C_L 为~12ms)

振荡器启动时间现在相当长-大约10ms。 在下面的示波器捕获(紫色=振荡器、黄色=复位信号)中、您可以看到启动行为(我们已将复位超时更改为10ms)。

现在、我们只是尝试通过主机枚举集线器。

我们在 dmesg 中看到以下输出。 我们还使用逻辑分析仪看到 USB 流量、但似乎集线器没有响应。

我们已经检查了 SUSPEND 引脚、它看起来没有显示我们的器件处于 SUSPEND 状态。

有人是否有任何关于如何继续调试此问题的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keenan、

    我们目前正在研究这一问题,并将尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik!

    请告诉我是否可以提供更多信息?

    此外、这是否是针对此类支持问题的最佳支持渠道? 是否有直接与 TI 支持工程师交流的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keenan、

    查看您提供的信息后、我们建议您根据您的应用将 BUSPWR 拉为高电平或低电平。 将其拉至高电平(3.3V)将表示总线供电集线器、这意味着下游端口上的器件具有更低的功耗。 这可能有助于解决您的问题。 第9.1节提供了有关总线供电和自供电之间差异的更多信息。

    此外、E2E 是解决此类支持问题的最佳渠道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们尝试了该修复、但我们有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kennan、

    您无法将 TUSB2046B 作为低速集线器来实现。 它必须是全速集线器、请移除 DM 上的上拉电阻并添加一个上拉电阻至 DP。 此外、所有下行端口将需要15K 下拉电阻器。 您可以在此处下载参考原理图:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、
    JMMN