This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划 使用 ISO5451重新设计我的关联驱动器 PCB。 由于组件和高电压间隙、IGBT 和驱动器之间存在一定的距离(约5cm)。
在我的当前设计中、我遇到了错误的 desat 触发器问题。 因此、我正在寻找一种更抗噪/更可靠的解决方案来防止这种情况发生。
是否有任何提示 或如何防止误触发?
我假设稳定去饱和信号的关键是一个良好的二极管。 但我目前使用的信息不多:来自 SEMI 的 ES1J。 这是一个快速低电容二极管、因此我认为我很好。
谢谢、
EV
John、
感谢你的帮助。 我解决了。 结果是 DESAT 检测连接在电流感应电阻器的错误侧。
EV。