This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:防止错误的触发器去饱和

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700266/iso5451-prevent-false-trigger-desat

器件型号:ISO5451

您好!

我计划 使用 ISO5451重新设计我的关联驱动器 PCB。 由于组件和高电压间隙、IGBT 和驱动器之间存在一定的距离(约5cm)。

 在我的当前设计中、我遇到了错误的 desat 触发器问题。 因此、我正在寻找一种更抗噪/更可靠的解决方案来防止这种情况发生。

是否有任何提示 或如何防止误触发?

 我假设稳定去饱和信号的关键是一个良好的二极管。 但我目前使用的信息不多:来自 SEMI 的 ES1J。 这是一个快速低电容二极管、因此我认为我很好。

谢谢、

EV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 EV:

    我是高功率驱动器团队的应用工程师、将尝试帮助解决此问题。

    您能否与我们分享您的原理图、其中包含器件值、以及您电路中该器件的布局技巧? 此外、听起来好像您的系统在运行、因此、您能否在出现干扰时共享 DESAT 引脚和输出引脚的示波器快照、同时参考您的系统在开关周期中的位置? 这些信息位将极大地帮助我们提供全面的答案。

    数据表的第10.2.2.7和10.2.2.8节详细介绍了 DESAT 引脚电路设计和保护。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢你的帮助。 我解决了。 结果是 DESAT 检测连接在电流感应电阻器的错误侧。

    EV。