Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5451 您好!
我计划 使用 ISO5451重新设计我的关联驱动器 PCB。 由于组件和高电压间隙、IGBT 和驱动器之间存在一定的距离(约5cm)。
在我的当前设计中、我遇到了错误的 desat 触发器问题。 因此、我正在寻找一种更抗噪/更可靠的解决方案来防止这种情况发生。
是否有任何提示 或如何防止误触发?
我假设稳定去饱和信号的关键是一个良好的二极管。 但我目前使用的信息不多:来自 SEMI 的 ES1J。 这是一个快速低电容二极管、因此我认为我很好。
谢谢、
EV