This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:TPD2E007和 TPD2E1B06原理图之间的差异

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD2E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698532/tpd2e007-difference-between-schematic-of-tpd2e007-and-tpd2e1b06

器件型号:TPD2E007
主题中讨论的其他器件: TPD2E1B06

您好!

我对 TPD2E007和 TPD2E1B06原理图之间的区别有疑问。

[问题]
- TPD2E007 (D/S P6)的原理图
 

- TPD2E1B06 (D/S P1)原理图
 

这些原理图之间有何不同之处?
我发现 VIO 的范围是不同的。
如何正确使用这两个器件?

感谢您的合作。

此致、  
Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡德-

    原理图中没有区别、唯一的变化是 TPD2E007显示的引脚接地显示为共享、而 TPD2E1B06显示的引脚是分离的。 这两种方法同样用于为两个通道提供针对接地的 IO ESD 保护、如您所述、最大的变化是击穿电压。 对于较高的电压摆幅、我建议使用 TPD2E007;对于具有较低电压摆幅的接口、我建议使用 TPD2E1B06。 有关在何处为不同接口选择特定二极管的更多信息、请参阅 我们的选择指南。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Alec-San

    感谢您的评论。
    我了解到 TPD2E007和 TPD2E1B06之间的差异是击穿电压。
    我的理解是、TPD2E007可以接受高电压摆幅、因为 TPD2E007是背对背二极管电路。
    对吗?

    感谢您的合作。

    此致、
    Kaede
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡德-

    电压摆幅与二极管是否背靠背之间没有关系、这两个因素都是独立的。 可以接受的电压摆幅是二极管掺杂的函数、因此我们可以使二极管具有我们选择的工作范围。 背对背二极管不存在任何额外的电压摆幅空间、因为它将是正向二极管压降、而不是反向压降。 在这种情况下、TPD2E007恰好具有背靠背二极管和更宽的电压摆幅。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec-San

    感谢您的评论!

    我的问题得到了解决。

    此致、

    Kaede Kudo