Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN332, TCAN330, TCAN337
主题中讨论的其他器件: TCAN332、 TCAN330、 TCAN337
您好!
我正在设计一 个符合自动动机的 CAN 接口、但 SOIC8中的通用汽车 CAN 收发器对于这一与空间相关的应用来说非常重要。
是否可以改用 TCAN334? 此部件是否也满足了要求? 我不确定、因为:
共模范围
总线故障电压
输出电压隐性电压差
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN332, TCAN330, TCAN337
您好!
我正在设计一 个符合自动动机的 CAN 接口、但 SOIC8中的通用汽车 CAN 收发器对于这一与空间相关的应用来说非常重要。
是否可以改用 TCAN334? 此部件是否也满足了要求? 我不确定、因为:
共模范围
总线故障电压
输出电压隐性电压差
提前感谢
尊敬的 Eric:
因此、 在 TCAN330、TCAN332、 TCAN334和 TCAN337的数据表 中提到 它们已填充 ISO 11898-2。
在 TCAN1042中还提到了 ISO 11898-5物理层标准、因此为什么 TCAN3x 不完全符合标准、这是正确的吗?
提前感谢、
BR
Markus