This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
我正在使用:适用于1Gbps 介质转换器的 DP83TG720评估模块;并将其连接到 LAN8650 PHY
我知道、DP83TG720 PHY 的速度为 1Gbps 、速度为
LAN8650 PHY 的 速率为10兆位/秒
我无法建立这两个 PHY 之间的连接。
那么我的问题是:2个 PHY 的速度必须相同=>能够连接2个 PHY 吗?
另外、请给我一些有关连接2个 PHY 的指南:设置、...
非常感谢!
Dinh
您好!
我们能否配置 DP83TG720 PHY 的速度= 10 Mbit/s 和模式:自动协商链路建立?
如果是、您能给我一个指南吗?
提前感谢您!
此致、
Dinh
尊敬的 Dinh:
DP83TG720是一款1Gbps 汽车以太网 PHY、不支持10Mbps。
--
此致、
Gokul.