TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

该讨论已被锁定。
您不能再向该讨论中发布新回复。如果您有问题可以开始新讨论

[参考译文] DP83826E:DP83826无 NET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203643/dp83826e-dp83826-no-net

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83825

迪亚尔斯、

 用户使用  Anyais 3760e 可与 dp83826合作制作终端,现在没有网络,  Pls 亲切地帮您检查原理图。 谢谢

e2e.ti.com/.../PHY83826.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关故障特征的更多细节? 您是否能够读取/写入寄存器? 您有链接吗? 我无法读取您分享的屏幕截图。

    有关原理图、请填写随附的检查清单。

    谢谢。

    Davide2e.ti.com/.../2235.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Dacid:

      1.如果删除了 R492 R453,则协商成功,但 udhcp 无法获取 IP 地址

      将 PIN22连接到 DC3V3D_MAC。 无法从 udhcp 获取 IP 地址

      3.将引脚1连接到 GDN。 udhcp 无法获取 IP 地址

      请找到 schematic_design_review 表单。

      谢谢

      e2e.ti.com/.../2235.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist-_2800_1_2900_.xlsx

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好!

        您的意思是"如果 R492 R453被删除"? 这是否意味着 DNP? 那么、PHY 是如何获得任何参考时钟的呢?

        我在这里的第一个猜测是束带是问题所在。 PHY 必须配置为 RMII 从模式、以通过连接到 XI 引脚的50MHz 振荡器运行。 如果您不是在软件中执行此操作、则必须通过自举来执行。 请查看 数据表的第9.4.1.1部分以确定如何在 RMII 从模式下进行设置。

        谢谢。

        大卫

        • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          尊敬的 David:

          对不起我的错误,请删除 PCBA 中的 R492,并在 PCBA 中添加 R453。

          对于50MHz、用户反馈 SOC 提供了50MHz 脉冲、因此原理图有问题或没有?μ s

          谢谢

          • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

            您好、Ning:

            这是一个问题。 不应在 RMII 从模式下连接 R492 (应连接 R453)。   有关 RMII 主模式和 RMII 从模式之间的差异、请参阅产品说明书的第9.3.10节。  

            纵观您的原理图、您会捆绑到 MII 模式。 这就是通信无法正常工作的原因。 请将器件设置为 RMII 从模式(或通过寄存器写入将其设置)。

            谢谢。

            大卫

            • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

              尊敬的 David:

              现在客户测试中没有 R492、有 R453、但没有功能。

              谢谢

              • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                尊敬的 David:

                通过寄存器写入设置它、客户需要知道开关寄存器。

                谢谢

                • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                  您好、Ning:

                  寄存器0x468中可选择 MII/RMII 和 RMII 主/从。

                  谢谢。

                  大卫

                  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                    尊敬的 David:

                    请帮助查看以下信息:

                    调试:操作0X468寄存器、将 BIT4、BIT3、代码流配置为附件。

                    影响:配置寄存器0X468并读回寄存器值后、udhcpc 仍无法分配 IP:

                    ======= ======= ======= ======= ======= ======= ===

                    xzj 0x0468 reg val:0x2c87

                    xZj 回读0x0468寄存器 val:0x2c87

                    ======= ======= ======= ======= ======= ======= ===

                    运行随附的日志。

                    BTW、原理图是否有问题?

                    谢谢

                    e2e.ti.com/.../_1D52CB591653416D0B7A_.txte2e.ti.com/.../_D08F4C88_log.txt

                    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                      您好、Ning:

                      如果使用连接到 XI 引脚的50MHz 时钟、则必须使用 RMII 从模式。  0x0468 = 0x2c87选择 MII 模式。 客户尝试使用哪个 MAC 接口?

                      请从0x0 - 0x1f 以及0x467、0x468向我发送寄存器转储。

                      谢谢。

                      大卫