This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826无 NET

Guru**** 2531470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203643/dp83826e-dp83826-no-net

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83825

迪亚尔斯、

 用户使用  Anyais 3760e 可与 dp83826合作制作终端,现在没有网络,  Pls 亲切地帮您检查原理图。 谢谢

e2e.ti.com/.../PHY83826.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关故障特征的更多细节? 您是否能够读取/写入寄存器? 您有链接吗? 我无法读取您分享的屏幕截图。

    有关原理图、请填写随附的检查清单。

    谢谢。

    Davide2e.ti.com/.../2235.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dacid:

    1.如果删除了 R492 R453,则协商成功,但 udhcp 无法获取 IP 地址

    将 PIN22连接到 DC3V3D_MAC。 无法从 udhcp 获取 IP 地址

    3.将引脚1连接到 GDN。 udhcp 无法获取 IP 地址

    请找到 schematic_design_review 表单。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2235.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是"如果 R492 R453被删除"? 这是否意味着 DNP? 那么、PHY 是如何获得任何参考时钟的呢?

    我在这里的第一个猜测是束带是问题所在。 PHY 必须配置为 RMII 从模式、以通过连接到 XI 引脚的50MHz 振荡器运行。 如果您不是在软件中执行此操作、则必须通过自举来执行。 请查看 数据表的第9.4.1.1部分以确定如何在 RMII 从模式下进行设置。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对不起我的错误,请删除 PCBA 中的 R492,并在 PCBA 中添加 R453。

    对于50MHz、用户反馈 SOC 提供了50MHz 脉冲、因此原理图有问题或没有?μ s

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    这是一个问题。 不应在 RMII 从模式下连接 R492 (应连接 R453)。   有关 RMII 主模式和 RMII 从模式之间的差异、请参阅产品说明书的第9.3.10节。  

    纵观您的原理图、您会捆绑到 MII 模式。 这就是通信无法正常工作的原因。 请将器件设置为 RMII 从模式(或通过寄存器写入将其设置)。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在客户测试中没有 R492、有 R453、但没有功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通过寄存器写入设置它、客户需要知道开关寄存器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    寄存器0x468中可选择 MII/RMII 和 RMII 主/从。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请帮助查看以下信息:

    调试:操作0X468寄存器、将 BIT4、BIT3、代码流配置为附件。

    影响:配置寄存器0X468并读回寄存器值后、udhcpc 仍无法分配 IP:

    ======= ======= ======= ======= ======= ======= ===

    xzj 0x0468 reg val:0x2c87

    xZj 回读0x0468寄存器 val:0x2c87

    ======= ======= ======= ======= ======= ======= ===

    运行随附的日志。

    BTW、原理图是否有问题?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../_1D52CB591653416D0B7A_.txte2e.ti.com/.../_D08F4C88_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    如果使用连接到 XI 引脚的50MHz 时钟、则必须使用 RMII 从模式。  0x0468 = 0x2c87选择 MII 模式。 客户尝试使用哪个 MAC 接口?

    请从0x0 - 0x1f 以及0x467、0x468向我发送寄存器转储。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查找0x0-0x1f 0X467,0X468的附件文件。

    Thankse2e.ti.com/.../6507.code.txte2e.ti.com/.../eth_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    如果使用连接到 XI 引脚的50MHz 时钟、则必须使用 RMII 从模式。  0x0468 = 0x2c87选择 MII 模式。 客户尝试使用哪个 MAC 接口?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经将您的回复发送给客户、我会确认 MAC。

    因此、从0x0到0x1f 的寄存器转储是否有任何问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    寄存器转储显示链路已建立、因此问题可能出在 MAC 接口端。 告知我客户的回复。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 MAC 来说,他们不回复我,他们使用 DP83825之前,现在他们先检查硬件,如果有任何回复,我会告诉你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    这是必需信息。 让我知道他们什么时候回来给你。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    MAC 是 AK3760D、客户已 优化硬件并提供新的寄存器数据、请帮助检查它。

    Anyka安凯微电子 μ A

    Thankse2e.ti.com/.../Serial_2D00_COM5_5F00_03_5F00_21_5F00_17_5F00_54.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    进行了哪些更改来优化硬件? 我需要知道客户想要使用哪种 MAC 接口、而不仅仅是 MAC 名称。 他们是否需要 MII、RMII 从模式、RMII 主模式等?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.参考9.4.1硬件配置、在引脚14、PIN20、PIN22中添加了上拉电阻器2.49K、现在他们想知道硬件是否有任何问题? 如果硬件没有问题、他们将检查软件。 请帮助查阅已更改的原理图

    工作模式的硬件启动配置如下:ENHANCED、RMII、SLAVE MODE。

    引脚1:1.

    引脚28:0

    引脚29:0

    引脚30:1.

    引脚14:1.

    引脚13:0

    引脚22:1.

    引脚15:0

    引脚16:0

    引脚18:0

    引脚20:1.

    3.对于 Mac 而言,现在 PHY 可以连接但没有网络,而 anyka 想要测试 是否 对 Mac 有特定的要求?

    e2e.ti.com/.../AJB_5F00_DP83826.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    BTW、请  在优化硬件后再帮助检查寄存器数据。

    Thankse2e.ti.com/.../3324.Serial_2D00_COM5_5F00_03_5F00_21_5F00_17_5F00_54.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    从寄存器数据可以看到、链路在100Mbps 全双工模式下建立、而 PHY 在 RMII 从模式下建立。 从 PHY 的角度来看、这里不存在问题。  

    你的意思是什么"对于 Mac、现在 PHY 可以连接、但没有网络。"  请发送任何适用的屏幕截图。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我谈到了客户,他们说 :"对于 Mac ,现在 PHY 可以连接,但没有网络。" 您可以 在 attachfile 中找到此外观。

    现在、他们将对软件进行仔细检查。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2671.Serial_2D00_COM5_5F00_03_5F00_21_5F00_17_5F00_54.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    在文本文件中、我看到 eth0已启动、并且:

    "接收包:95错误:0已丢弃:39已溢出:0帧:0
    TX 数据包:3错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
    冲突:0队列 txelen:1000"

    文件中的哪一行显示"但没有网络"?

    您可以执行 ping 命令吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    他们解决了问题、因此您可以关闭案例。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您能分享一下我们的解决方案是什么吗?  

    谢谢。

    大卫