This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dacid:
1.如果删除了 R492 R453,则协商成功,但 udhcp 无法获取 IP 地址
将 PIN22连接到 DC3V3D_MAC。 无法从 udhcp 获取 IP 地址
3.将引脚1连接到 GDN。 udhcp 无法获取 IP 地址
请找到 schematic_design_review 表单。
谢谢
e2e.ti.com/.../2235.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist-_2800_1_2900_.xlsx
您好!
您的意思是"如果 R492 R453被删除"? 这是否意味着 DNP? 那么、PHY 是如何获得任何参考时钟的呢?
我在这里的第一个猜测是束带是问题所在。 PHY 必须配置为 RMII 从模式、以通过连接到 XI 引脚的50MHz 振荡器运行。 如果您不是在软件中执行此操作、则必须通过自举来执行。 请查看 数据表的第9.4.1.1部分以确定如何在 RMII 从模式下进行设置。
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
对不起我的错误,请删除 PCBA 中的 R492,并在 PCBA 中添加 R453。
对于50MHz、用户反馈 SOC 提供了50MHz 脉冲、因此原理图有问题或没有?μ s
谢谢
您好、Ning:
这是一个问题。 不应在 RMII 从模式下连接 R492 (应连接 R453)。 有关 RMII 主模式和 RMII 从模式之间的差异、请参阅产品说明书的第9.3.10节。
纵观您的原理图、您会捆绑到 MII 模式。 这就是通信无法正常工作的原因。 请将器件设置为 RMII 从模式(或通过寄存器写入将其设置)。
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
请帮助查看以下信息:
调试:操作0X468寄存器、将 BIT4、BIT3、代码流配置为附件。
影响:配置寄存器0X468并读回寄存器值后、udhcpc 仍无法分配 IP:
======= ======= ======= ======= ======= ======= ===
xzj 0x0468 reg val:0x2c87
xZj 回读0x0468寄存器 val:0x2c87
======= ======= ======= ======= ======= ======= ===
运行随附的日志。
BTW、原理图是否有问题?
谢谢
e2e.ti.com/.../_1D52CB591653416D0B7A_.txte2e.ti.com/.../_D08F4C88_log.txt
您好、Ning:
如果使用连接到 XI 引脚的50MHz 时钟、则必须使用 RMII 从模式。 0x0468 = 0x2c87选择 MII 模式。 客户尝试使用哪个 MAC 接口?
请从0x0 - 0x1f 以及0x467、0x468向我发送寄存器转储。
谢谢。
大卫
您好、Ning:
如果使用连接到 XI 引脚的50MHz 时钟、则必须使用 RMII 从模式。 0x0468 = 0x2c87选择 MII 模式。 客户尝试使用哪个 MAC 接口?
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
我已经将您的回复发送给客户、我会确认 MAC。
因此、从0x0到0x1f 的寄存器转储是否有任何问题?
谢谢
您好、Ning:
寄存器转储显示链路已建立、因此问题可能出在 MAC 接口端。 告知我客户的回复。
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
对于 MAC 来说,他们不回复我,他们使用 DP83825之前,现在他们先检查硬件,如果有任何回复,我会告诉你。
谢谢
您好、Ning:
这是必需信息。 让我知道他们什么时候回来给你。
谢谢。
大卫
您好、Ning:
进行了哪些更改来优化硬件? 我需要知道客户想要使用哪种 MAC 接口、而不仅仅是 MAC 名称。 他们是否需要 MII、RMII 从模式、RMII 主模式等?
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
1.参考9.4.1硬件配置、在引脚14、PIN20、PIN22中添加了上拉电阻器2.49K、现在他们想知道硬件是否有任何问题? 如果硬件没有问题、他们将检查软件。 请帮助查阅已更改的原理图
工作模式的硬件启动配置如下:ENHANCED、RMII、SLAVE MODE。
引脚1:1.
引脚28:0
引脚29:0
引脚30:1.
引脚14:1.
引脚13:0
引脚22:1.
引脚15:0
引脚16:0
引脚18:0
引脚20:1.
3.对于 Mac 而言,现在 PHY 可以连接但没有网络,而 anyka 想要测试 是否 对 Mac 有特定的要求?
e2e.ti.com/.../AJB_5F00_DP83826.pdf
谢谢
您好、Ning:
从寄存器数据可以看到、链路在100Mbps 全双工模式下建立、而 PHY 在 RMII 从模式下建立。 从 PHY 的角度来看、这里不存在问题。
你的意思是什么"对于 Mac、现在 PHY 可以连接、但没有网络。" 请发送任何适用的屏幕截图。
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
我谈到了客户,他们说 :"对于 Mac ,现在 PHY 可以连接,但没有网络。" 您可以 在 attachfile 中找到此外观。
现在、他们将对软件进行仔细检查。
谢谢
e2e.ti.com/.../2671.Serial_2D00_COM5_5F00_03_5F00_21_5F00_17_5F00_54.log
您好、Ning:
在文本文件中、我看到 eth0已启动、并且:
"接收包:95错误:0已丢弃:39已溢出:0帧:0
TX 数据包:3错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0队列 txelen:1000"
文件中的哪一行显示"但没有网络"?
您可以执行 ping 命令吗?
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
他们解决了问题、因此您可以关闭案例。
谢谢
您好、Ning:
您能分享一下我们的解决方案是什么吗?
谢谢。
大卫