This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DP83TG720EVM

Guru**** 1950750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208431/dp83tg720evm-mc-dp83tg720evm

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

如何通过 putty 等终端应用来读取/写入 dp83TG720的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 USB-2-MDIO 工具可以读取 EVM 的寄存器:

    https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO

    无法使用串行终端。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作未解决我的问题。

    我不想使用 USB-2-MDIO、因为该应用需要 MSP 430 Launch Pad。 据说我们可以使用任何终端应用通过 USB 端口与720 EVM 通信。 我不知道与720 EVM 通信的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    720EVM 有一个板载 MSP。 可通过将 EVM 连接到计算机来使用 USB-2-MDIO 工具。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用户手册告诉我如何使用 USB-2-MDIO 工具在没有 MSP430 LaunchPad 的情况下与720EVM 进行通信? 我有 USB-2-MDIO 软件工具用户指南、其中仅告诉我如何将其与 MSP430 LaunchPad 配合使用。据说:"与此 GUI 配合使用时需要一个 MSP430 LaunchPad"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 EVM 用户指南中的第3.2节:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu289/snlu289.pdf?ts=1679516418022&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83TG720EVM-MC

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是会得到这样的结果。 DIP 开关:1111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否选择了正确的 COM 端口? 您是否可以在设备管理器中共享一段 COM 端口?

    第2.3.2节的以下指南中提供了有关如何使用 USB-2-MDIO 工具的分步说明:
    https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf?ts=1679586195601&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。 它是 COM6、我将波特率设置为9600。 请注意、USB-2-MDIO 中的端口状态表示硬件已连接(绿色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须输入完整的十六进制值(4位)。 尝试在"Register Address"中输入0002、然后点击"Read"。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这解决了我的问题。

    谢谢你。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。