主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A、 TMUX1208
大家好、TI 支持团队
我正在尝试通过将多个 TCA9548A 连接到一个 TCA9548A、按如下方式进行配置。

这是可能的配置吗?
是否可以连接到上图中所示的不同寄存器地址?
如果您有更好的想法、请推荐它。
谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
我正在尝试通过将多个 TCA9548A 连接到一个 TCA9548A、按如下方式进行配置。

这是可能的配置吗?
是否可以连接到上图中所示的不同寄存器地址?
如果您有更好的想法、请推荐它。
谢谢。
此致、
MJ
尊敬的 MJ:
Clemens 正确、由于 I2C 寻址受限、您在此处所用的配置将不起作用。 TCA9548A 只有3个地址引脚 A2/A1/A0、可提供8个不同的唯一地址。 在您的配置中、总共需要9个不同地址、因此需要一个具有不同 I2C 地址的器件、或者实现一个不使用 I2C 进行开关的器件。 Clemen 提到了一些模拟开关选项、例如 SN74LV4051A 或 TMUX1208。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
泰勒
您好、Tyler:
如上所述、TCA9548A 提供8个不同的地址。
我想知道是否一个主 TCA9548A 可以通过使用主 TCA9548A 控制寄存器来控制其他8个不同的 TCA9548A。
MCU ------------------------------------------------------- > TCA9548A(1ea)------------------------------------------------------- > TCA9548A(8ea)------------------ >传感器(地址相同, 64ea)
(I2C) (TCA9548A 的控制寄存器) (每个 TCA9548A 的控制寄存器)
请告诉我这是否可能
此致、
李俊浩