This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:申请审核电路配置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, SN74LV4051A, TMUX1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208526/tca9548a-request-review-of-circuit-configuration

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051ATMUX1208

大家好、TI 支持团队

我正在尝试通过将多个 TCA9548A 连接到一个 TCA9548A、按如下方式进行配置。

这是可能的配置吗?

是否可以连接到上图中所示的不同寄存器地址?

如果您有更好的想法、请推荐它。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要这样做、因为所有64个传感器都具有相同的地址?

    TCA9548A 有8个可能的地址、但您的图像显示9个器件;这将不起作用。 没有其他具有不同地址范围的 I²C 8:1开关、因此您需要将一个 TCA9548A 替换为纯模拟开关(例如2×SN74LV4051A 或2×TMUX1208)、并使用单独的 GPIO 输出控制它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    Clemens 正确、由于 I2C 寻址受限、您在此处所用的配置将不起作用。 TCA9548A 只有3个地址引脚 A2/A1/A0、可提供8个不同的唯一地址。 在您的配置中、总共需要9个不同地址、因此需要一个具有不同 I2C 地址的器件、或者实现一个不使用 I2C 进行开关的器件。 Clemen 提到了一些模拟开关选项、例如 SN74LV4051A 或 TMUX1208。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是应该使用最新 I3C 接口的总线吗?

    用法

    吉姆·穆罗卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不太熟悉 I3C 接口、但 I3C 是否能够提供操作具有多个硬件地址的总线? 我在这里看到的问题是、两个 TCA9548A 器件将具有相同的 I2C 地址、如果两个器件在总线上都处于运行状态、则会导致总线争用问题。 如果我们关闭八个 TCA9548A 器件中的一个、则此配置可以正常工作。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    如上所述、TCA9548A 提供8个不同的地址。  
    我想知道是否一个主 TCA9548A 可以通过使用主 TCA9548A 控制寄存器来控制其他8个不同的 TCA9548A。

    MCU ------------------------------------------------------- > TCA9548A(1ea)------------------------------------------------------- > TCA9548A(8ea)------------------ >传感器(地址相同, 64ea)  

          (I2C)                   (TCA9548A 的控制寄存器)                 (每个 TCA9548A 的控制寄存器)

    请告诉我这是否可能

    此致、

    李俊浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 只要同时使能主开关上不多于一个通道、就有可能为其它8个开关提供相同的地址。 唯一的限制是主交换机必须具有不同的地址。 (例如、主机000、其他开关8×111。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    请查看 Clemens 的评论。 如果一次只访问一个 TCA9548A 器件、则可以在该配置下工作。  

    此致、

    泰勒