Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, SN74LV4051A, TMUX1208
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A、 TMUX1208
大家好、TI 支持团队
我正在尝试通过将多个 TCA9548A 连接到一个 TCA9548A、按如下方式进行配置。

这是可能的配置吗?
是否可以连接到上图中所示的不同寄存器地址?
如果您有更好的想法、请推荐它。
谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, SN74LV4051A, TMUX1208
大家好、TI 支持团队
我正在尝试通过将多个 TCA9548A 连接到一个 TCA9548A、按如下方式进行配置。

这是可能的配置吗?
是否可以连接到上图中所示的不同寄存器地址?
如果您有更好的想法、请推荐它。
谢谢。
此致、
MJ
尊敬的 MJ:
Clemens 正确、由于 I2C 寻址受限、您在此处所用的配置将不起作用。 TCA9548A 只有3个地址引脚 A2/A1/A0、可提供8个不同的唯一地址。 在您的配置中、总共需要9个不同地址、因此需要一个具有不同 I2C 地址的器件、或者实现一个不使用 I2C 进行开关的器件。 Clemen 提到了一些模拟开关选项、例如 SN74LV4051A 或 TMUX1208。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
泰勒
您好、Tyler:
如上所述、TCA9548A 提供8个不同的地址。
我想知道是否一个主 TCA9548A 可以通过使用主 TCA9548A 控制寄存器来控制其他8个不同的 TCA9548A。
MCU ------------------------------------------------------- > TCA9548A(1ea)------------------------------------------------------- > TCA9548A(8ea)------------------ >传感器(地址相同, 64ea)
(I2C) (TCA9548A 的控制寄存器) (每个 TCA9548A 的控制寄存器)
请告诉我这是否可能
此致、
李俊浩