This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:闪烁问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, DSI-TUNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199319/sn65dsi84-flickering-issue

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:DSI-Tuner

您好!

我的 LVDS LCD 面板出现闪烁问题

我遵循 有关序列初始化和 DSI 调谐器的数据表来配置所有寄存器

不幸的是、我仍然存在闪烁的问题  

我捕获了有关 LVDS 和 DSI 同步的屏幕截图
  • 图片、36:
CH3 = LVDS_DATA0
CH4 = DSI_CLK
  • 图片,37到39
CH3 = LVDS_DATA0
CH4 = DSI_DATA0
还有 DSI 调谐器软件、我根据我们的面板数据表填写了字段(附上了我们的数据表)。
我是否正确填充?
LCD 面板数据表摘录:
比您的响应要多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    上次我们聊天时、我提供了以下链接、并提供了一些有关未遵循的原始示波器截图初始化序列的输入。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

    您能否在使能引脚变为高电平以及 DSI_DATA0和 DSI_CLK 的情况下发送示波器屏幕截图、以便我可以验证初始化序列?

    您是否还验证了 DSI 输入上的线时间是否满足 LVDS 输出上的线时间?

    如下所示以供参考: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85

    评估您发送的 DSI 调谐器片段后、我不明白为什么 LVDS_HFP 与 DSI_HFP 不同。 这可能就是输出代码片段给出行时间不匹配估算的原因、这可能会导致闪烁。 您能否验证 DSI_HFP 和 LVDS_HFP?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    是的、抱歉、我忘记附上了

    请在下面找到我们的新序列:

    Ch1=启用

    CH2=I2C_SCL

    CH3 = DSI_DATA

    Ch4 = DSI_CLK

    我写下了错误的数字、低于正确的设置:

    谢谢。
    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我没有立即看到您的配置有任何错误。 不过、我很好奇您为什么器件 EN 为高电平、然后依次拉低和高电平。 首次处于 EN =高电平时、DSI 数据未处于 LP11状态。

    首先、您可以尝试将器件配置为仅输出如下所示的内部测试模式吗?

    您还可以使用 DSI 调谐器将器件配置为输出内部测试图形。 当针对测试图形进行配置时、器件不使用输入 DSI 数据。 它仅使用 DSI CLK 或外部 REFCLK 来根据 LVDS 时序参数在内部生成测试图案。 测试图案如下所示:

    如果测试图案与上面的图案一样、那么使用 DSI 数据时出现的任何闪烁都可能是由于 DSI 输入不稳定或来自 DSI 源的输出不正确而导致的。 如果测试图案出现闪烁或颜色不正确(例如白色条带显示为灰色)、则可能未针对显示面板正确配置 LVDS 输出。 检查所使用的显示面板的格式(格式1与格式2)是否正确、LVDS 时序是否处于规格范围内。

    您是否还验证了 DSI 输入上的线时间是否满足 LVDS 输出上的线时间?

    如下所示以供参考: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    关于 EN 引脚、这是因为 SN65DSI84芯片中有一个内部上拉电阻器。
    因此、当我们为电路板上电时、引脚从低电平变为高电平、并保持高电平、直到 CPU 将 DSI 序列初始化。

    这是不是一个错误的方式做?

    我们将进行模式测试、并将结果返回给您。

    在 DSI 和 LVDS 上的线时间,你具体是什么意思?

    这是不是在下面? 它是否应等于/小于/大于 DSI 调谐器结果? (~20µs)

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles  

    另外、在查看面板规格后、我发现 DSI 调谐器工具还有一个问题。 您需要使用格式2而不是格式1。 要进行验证、您可以将面板的数据表第3.3.3节与 DSI84的数据表第7-5页进行比较。 FlatLink 输出数据(格式2);双链路24 bpp

    需要匹配 DSI 和 LVDS 线路时间。 LVDS 输出端的线时间是水平像素总量除以 LVDS 时钟频率。 您可以通过放大数据通道上的数据流来使用示波器测量 DSI 输入端的线时间、如上图所示。 不过、您刚才展示的测量结果似乎是针对 LVDS_DATA0。 您需要将其与 DSI_DATA0进行比较。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    我们仅使用1个 LVDS 通道、而不使用2个。 那么为什么需要选择格式2? (0x18=0x7A)

    我们更改了寄存器的值、从而得到了良好图形

    寄存器值        

    0x20        0x20
    0x21        0x03
    0x24        0x00
    0x25        0x05
    0x2C        0x05
    0x2D        0x00
    0x30        0x36
    0x31        0x00
    0x34        0x0F
    0x36        0x35
    0x38        0x0F
    0x3A        0x35
    0x3C        0x10

    但我们仍有闪烁的问题。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    格式2与链路数量无关、而是与位的顺序有关。 在数据格式2中、在 Y3P/N LVDS 通道上传输每个颜色的两个 MSB、如器件数据表图片所示。 可以忽略 B 通道、因为正如您所指出的、您只使用 A 通道。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的回复、 现在我更好地理解了。

    因此、我们进行了一些测试、并获得了正确的颜色、但最后一条像素行会进行"闪烁"。 最后一行不稳定

    你有什么想法可以解决它吗?

    谢谢。
    查理

    此外,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否说您正在使用内部测试模式并遇到一些闪烁或变色?

    如果是、 测试图案的闪烁或颜色不正确(例如白色条带显示为灰色)、则可能未针对显示面板正确配置 LVDS 输出。 检查所使用的显示面板的格式(格式1与格式2)是否正确、LVDS 时序是否处于规格范围内。

    首先、我回顾了您有关该应用的数据表、并注意到您的 HSYNC 和 VSYNC 极性需要设置为正而不是负、如 DSI 调谐器所示。  

    第二、您是否测量了 LVDS 时钟、您能否验证您在 DSI 调谐器工具中设置的频率实际上是器件输出的频率?

    最后、尝试1号和2号后、您可以尝试调整 LVDS 时钟以查看可能对屏幕产生的影响。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    不是测试模式、屏幕截图来自正常模式。 (最后一行的像素闪烁)

    我配置了寄存器0x18=0x7C (格式2、24bpp)、我可以使用值0x0C 进行测试

    是的、 我测量了 LVDS 时钟、我们得到了72MHz (LCD 数据表显示的范围是:68.9MHz 到73.4MHz

    还有一点,我使用 DSI clk 上的扩频,对桥来说是可以的吗? (在数据表中、似乎可以)

    谢谢。

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    请执行以下操作:

    1.您仍然需要使用 HSYNC 和 VSYNC 极性=正极和负极、正如您在 DSI 调谐器中看到的那样。 根据面板的数据表、当 DE 被驱动为高电平时、HSYNC 和 VSYNC 都被驱动为高电平。

    2.您是否可以尝试内部测试图案来查看是否有闪烁?  如果没有闪烁、这将有助于缩小 DSI 数据流的问题范围。

    3.请验证 DSI 源的视频时序输出是否与您正在对 DSI83/DSI84/DSI85进行编程的输出相匹配。 这包括 DSI CLK 频率、有效像素数据和消隐像素数据。

    4.能否测量 DSI_DATA0线时间?

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我尝试执行您的4个步骤:

    1.可以: HSYNC =负/VSYNC =负/DE =正

    2.内部测试图案没有闪烁

    3.  

    通过在 DSI 时钟上使用展频、我们将频率 集中在216MHz、因此我们将寄存器配置为0x12 = 0x2B

    4.在示波器上、我测量了 DSI_DATA0线时间、得到的值= 11.6µs μ s

    与 DSI 公式: 线时间=(Htotal * bpp)/(2 * DSI DataLane * DSICLK)= (835*24)/(2 * 4*216MHz)= 11,6µs (参考:"提示 SN65DSI8x -故障排除和技巧")

    而对于 LVDS:线时间= Htotal / LVDSCLK = 835 / 72MHz = 11,6µs μ s

    您知道 DSICLK 上的扩频功能是否是一个好选择吗?

    谢谢。

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    由于内部测试图案测试图案没有闪烁 、因此使用 DSI 数据时出现的闪烁可能是由于 DSI 输入不稳定或来自 DSI 源的输出不正确而导致的。

    展频时钟(如数据表中所示为 SSC) 最适合需要关注 EMI 但 SSC 会给您的时钟增加一些抖动的应用。

    看看您的直方图、我看到您将频谱扩展得相当宽。 频谱通常应展频为1%。 对于时钟、此频率约为213.84MHz  至218.16MHz

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复

    我们的内部测试图案没有闪烁。 但是,您能告诉我需要配置哪个寄存器吗? 以确保做正确的事情。

    我们发送了这些寄存器:

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x20        0x20

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x21        0x03

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x24        0x00

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x25        0x05

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x2C        0x0A

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x2D        0x00

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x30        0x36

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x31        0x00

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x34        0x0F

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x36        0x35

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x38        0x0F

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x3A        0x35

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x3C        0x10

    不过、当我们接下来发送时、寄存器0x18 = 0x1A 或1C、该条带为白色1A、灰色为1C。
    写入(初始化序列) 0x18=0x1A 时、屏幕颜色错误、但写入1C 时、屏幕颜色正确

    我们的寄存器配置:

    09 = 00
    0A = 05
    0b = 10
    0d = 00
    10 = 26
    11 = 00
    12 = 2B
    13 = 00
    18 = 1A
    19 = 0A
    1A = 00
    1b = 33
    20 = 20
    21 = 03
    22 = 00
    23 = 00
    24 = 00
    25 = 05
    26 = 00
    27 = 30
    28 = 21
    29 = 00
    2A = 00
    2b = 00
    2C = 0A
    2d = 00
    2E = 00
    2f = 00
    30 = 36
    31 = 00
    32 = 00
    33 = 00
    34 = 0F
    35 = 00
    36 = 35
    37 = 00
    38 = 0F
    39 = 00
    3A = 35
    3B = 00
    3c = 00
    3D = 00
    3E = 00
    0d = 01
    09 = 01

    在这种配置下,仍然有闪烁,你有什么建议吗? 我需要更改什么吗?

    谢谢。
    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果测试图案出现闪烁或颜色不正确(例如白色条带显示为灰色)、则可能未针对显示面板正确配置 LVDS 输出。 检查所使用的显示面板的格式(格式1与格式2)是否正确、LVDS 时序是否处于规格范围内。

    根据我在上面所说的内容、您超出了 DSI CLK 的频谱最大展频范围。 频谱通常应展频为1%、展频最大为2%。 您需要处于 大约 213.84  MHz 至 218.16 MHz 的范围内 

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    实际上、我们在外面、我们尝试减少或禁用展频。

    但是、在内部测试图案中、我们没有看到闪烁。
    如果我们看不到内部测试模式的闪烁,我们应该看不到正常模式下的闪烁,对吗?

    关于格式1与格式2、低于我们的 LCD 规范(简短描述):

    • 24 bpp
    • 通道3上的 MSB
    • 单链路

    在 SN65DSI84数据表中,对于一个配置为24bpp 和 MSB 在通道3上的 LVDS 输出,只有一个双链路可能性...

    我需要在双链路上配置输出并发送两倍的图片(2x (800x1280)像素)吗? 还是那只是一个图示?

    谢谢!

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    让我扼要重述到目前为止我们的故障排除中的内容:

    -我们已检查您是否使用 DSI 调谐器正确配置了设备  

    -我们已检查 LVDS 时序参数(时钟频率等)是否在您的显示面板的规格范围内。

    -已验证您是否获得了如下所示的内部测试模式:

    -您在 DSI 输入上检查了脉冲/线时间。 您已确保 DSI 输入端的线时间(从 HSYNC 到 HSYNC 的时间)与 LVDS 输出端的线时间相匹配。

    由此、我们缩小了闪烁的可能原因:

    由于测试图案与上面的图案一样、因此使用 DSI 数据时出现的任何闪烁都可能是由于 DSI 输入不稳定或来自 DSI 源的输出不正确而导致的。

    由于您使用的是扩频时钟、因此 DSI 时钟仍然会成为 问题、因为如果线路时间匹配、时钟抖动可能会成为问题。

    您还可以尝试使用一个干净的外部 REFCLK 作为 PLL 的时钟源、而不是使用 DSI CLK 作为 PLL 源、因为噪声过大的 DSI CLK 可能导致 LVDS 时钟输出不稳定。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    我们正在尝试使用外部时钟 REFCLK、如果我们解决该问题、我会告诉您

     为了使用 REFCLK,特别是要配置什么? 仅寄存器0x0A.0和0x0B.1:0 (乘法器等于1、因为 REFCLK = 72MHz)

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    但仍有闪烁

    然而、我查阅了振荡器的数据表、它被写入的上升和下降时间最大值为3ns ... 我检查了振荡、得到了2ns 和3ns 之间的上升和下降时间

    根据 SN54DSI84的数据表、上升和下降时间必须介于100ps 和1ns 之间

    我是否需要更改振荡器的基准? 或者我需要更改寄存器的其他内容吗?

    内部测试图案清洁

    DSI 数据的线时间: 11,56µs μ s

    LVDS 的线时间:水平总计/ F_LVDS = 834 / 72 MHz = 11、58MHz

    寄存器:0x0A = 0x04/0x0B = 0x00  

    谢谢。

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    REFCLK 必须满足 DSI84数据表中列出的要求。

    请按照第 7.3.1节时钟配置和乘法器来配置您的时钟。 您也可以使用 DSI-TUNER 工具来帮助您。

    从0x0A 开始、您会得到 010–62.5MHz≤LVDS_CLK < 87.5MHz、并启用 REF_CLK

    0x0B 设置为 LVDS CLOCK =源时钟(默认)

    谢谢。

    察赫