This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:无法通信

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225692/dp83826e-unable-to-communicate

器件型号:DP83826E

您好!

客户使用 DP83826E 并需要将100 MB 全双工模式配置为 RMII 从模式。

PHY 层无法正常工作、无法 ping 通。 通过通过读取和写入寄存器配置可以看到寄存器值、但 Phy 似乎没有工作。

测得的波形正常。 当 TX 和 RX 波形加电时、芯片正常工作。 当使用网络电缆连接 TP-link 波形时、芯片无法正常工作。

随附的是相关器件的测试波形、原理图和 PCB。

e2e.ti.com/.../DP83826E.docx

请帮助检查和批准。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您还能否提供带有标记为寄存器0x00-0x1E、0x467、0x468的波形的工作测量波形?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    附件中会更新所需的信息。

    e2e.ti.com/.../DP83826E_5F00_20230512.docx

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    寄存器转储看起来像0x0005 = 0、这意味着链路伙伴没有广播 100Base-TX 全双工支持、更不用说任何速度了。

    请要求客户检查其链路伙伴配置。

    他们可以尝试确保 PHY 正常工作的一项测试是将两个 DP83826 PCB 连接在一起、并查看它们是否通过寄存器0x0001[2]进行链接。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    1.拆下变压器 T1。 将芯片 U7 (DP83826E)的 TD_P、TD_M、RD_P 和 RD_M 成对连接到两个控制板上(TD_P1- RD_P2、TD_M1-RD_M2、RD_P1-RD_P2、RD_M1-TD_M2)。 寄存器0x0001[2]为零。

    2、  使用寄存器循环性能的单芯片是不可接受的,在4位后16h 寄存器写入5位,在4位或5后读取数据,倒数5是0或1结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您可以尝试保持 T1并连接板吗? 您能否针对电路板何时相互连接提供寄存器转储?

    您是否也在原始设置中检查了其链路伙伴配置?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    1.下面是连接两个 DP83826后其中一个寄存器的值。

    2.以下是在网络电缆上检测到的波形:

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    客户为什么上拉 MDI 线路?

    您能否尝试从数据表中进行此配置?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Melissa B ü,

    客户端正在执行回送测试、但仍然失败。 数据在芯片的 MAC 层发送、但在83826的芯片端不返回数据。

    附录是测试的整个过程和记录。

    e2e.ti.com/.../Loop-test-record_5F00_20230525.docx

    请帮助支持这一情况,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您的客户是否尝试过以上建议的新配置? 不应上拉 MDI 线路。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Melissa B ü,

    客户已根据需要修改原理图。  随附更新的设计和测试信息。

    e2e.ti.com/.../DP83826ERH_5F00_Design-and-test-updates_5F00_20230528.docx

    请帮助提供建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    感谢您提供此信息-您能否总结客户目前遇到的问题(是否与以前相同)? 随附的文档很长、我不确定所诊断的问题到底是什么。

    此致、

    Melissa