您好!
客户使用 DP83826E 并需要将100 MB 全双工模式配置为 RMII 从模式。
PHY 层无法正常工作、无法 ping 通。 通过通过读取和写入寄存器配置可以看到寄存器值、但 Phy 似乎没有工作。
测得的波形正常。 当 TX 和 RX 波形加电时、芯片正常工作。 当使用网络电缆连接 TP-link 波形时、芯片无法正常工作。
随附的是相关器件的测试波形、原理图和 PCB。
请帮助检查和批准。
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户使用 DP83826E 并需要将100 MB 全双工模式配置为 RMII 从模式。
PHY 层无法正常工作、无法 ping 通。 通过通过读取和写入寄存器配置可以看到寄存器值、但 Phy 似乎没有工作。
测得的波形正常。 当 TX 和 RX 波形加电时、芯片正常工作。 当使用网络电缆连接 TP-link 波形时、芯片无法正常工作。
随附的是相关器件的测试波形、原理图和 PCB。
请帮助检查和批准。
谢谢~
尊敬的 Melissa:
附件中会更新所需的信息。
e2e.ti.com/.../DP83826E_5F00_20230512.docx
非常感谢!
尊敬的 Melissa:
1.拆下变压器 T1。 将芯片 U7 (DP83826E)的 TD_P、TD_M、RD_P 和 RD_M 成对连接到两个控制板上(TD_P1- RD_P2、TD_M1-RD_M2、RD_P1-RD_P2、RD_M1-TD_M2)。 寄存器0x0001[2]为零。
2、 使用寄存器循环性能的单芯片是不可接受的,在4位后16h 寄存器写入5位,在4位或5后读取数据,倒数5是0或1结果。
谢谢!
您好, Melissa B ü,
客户端正在执行回送测试、但仍然失败。 数据在芯片的 MAC 层发送、但在83826的芯片端不返回数据。
附录是测试的整个过程和记录。
e2e.ti.com/.../Loop-test-record_5F00_20230525.docx
请帮助支持这一情况,非常感谢~
您好, Melissa B ü,
客户已根据需要修改原理图。 随附更新的设计和测试信息。
e2e.ti.com/.../DP83826ERH_5F00_Design-and-test-updates_5F00_20230528.docx
请帮助提供建议、谢谢!