Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A
您好
我对 TCA9544A 的 I2C 上升/下降时间的测量点有疑问。
在该规格中、可以看到上升/下降时间介于0.3Vcc 和0.7Vcc 之间。
我捕获了 I2C 波形、波形的底部是517mV。
上升时间是从0.99V (=Vcc 的30%)至2.31V (=Vcc 的70%)还是从 1.352V (=0.517V+0.3[3.3V-0.517V])至2.465V (=0.517V+0.7[3.3V-0.517V])测量到的?
谢谢。