This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:I2C 上升/下降时间测量时序

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259138/tca9544a-i2c-rise-fall-time-measurement-timing

器件型号:TCA9544A

您好  

我对 TCA9544A 的 I2C 上升/下降时间的测量点有疑问。  

在该规格中、可以看到上升/下降时间介于0.3Vcc 和0.7Vcc 之间。  

我捕获了 I2C 波形、波形的底部是517mV。   

上升时间是从0.99V (=Vcc 的30%)至2.31V (=Vcc 的70%)还是从 1.352V (=0.517V+0.3[3.3V-0.517V])至2.465V (=0.517V+0.7[3.3V-0.517V])测量到的?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和开关阈值是相对于 GND 测量的、即0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道电压以0V 为基准。 我的问题是当信号基极不是0V 时上升/下降时间的测量位置。 如我的捕获波形所示、信号基极为517mV。 对于 TCA9544A 规格、即使基极不是0V、也在0.99V 至2.31V 之间测量上升/下降时间吗?      

    Rgds

    丹茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关阈值分别为0.99V 和2.31V。

    您所显示的定义不适用于 I²C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danz:

    根据 I2C 标准、您将在0.99V 至2.31V 范围内进行测量、而不 以 VOL 失调电压为基准。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。