This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用您的 CAN FD IC [TCAN4550RGYTQ1]设计定制电路板、使用我们的主微控制器时面临 GPIO 限制。 您能否确认以下引脚对于 CAN FD IC 的正常运行是强制性还是可选的?
非常感谢您的迅速响应。
此致、
尼泰什
您好、Nitheesh:
TCAN4550-Q1不需要将这些引脚中的任何引脚用于基本 CAN FD 通信。
nWKRQ 引脚是一个低压输出引脚、具有与高压抑制(INH)引脚类似的功能。 此引脚用于指示器件未处于睡眠模式、在从睡眠模式转换出时可用于控制电源稳压器或其他电路。
nINT、GPIO1和 GPO2引脚是用于向 MCU 传送实时信息的中断引脚。 GPIO1引脚还可用作看门狗输入。 但是、可以通过轮询 SPI 寄存器来检索所有中断和状态信息、从而允许不使用这些引脚。 然而、这将通过 SPI 花费额外的时间、并且有可能减少可实现的最大 CAN 消息吞吐量。
WAKE 引脚是一个高电压输入引脚、由于 VIH/VIL 电压电平不兼容、不应直接连接到 MCU。 此引脚也是可选的、仅用于接受电压脉冲以将器件从睡眠模式唤醒、例如通过系统中的物理开关。 还有其他方法可以将器件从睡眠模式唤醒、因此此引脚也是可选的。
此致、
乔纳森
您好!
感谢您的答复。
您能否确认这些引脚是否需要任何特定连接[未使用的引脚]或将其保留为悬空引脚?
此致、
尼泰什
尊敬的 Nitheesh:
WAKE 引脚是一个输入引脚、如果未按照数据表引脚说明的指示使用、则需要连接到 GND 或 VSUP。
默认情况下、所有其他引脚都是输出引脚、可保持未连接状态。 GPIO1引脚可配置为输入、但只要保持配置为输出、就可以保持未连接状态。
此致、
乔纳森
您好!
感谢您的答复。
此外、我们需要24V 的 CAN 总线。 如果我将 VBus [4.5V 至5V]用作 VBAT、它是否会为 CAN 总线或其他任何功能提供24V 电压?
请查看原理图和建议。
此致、
尼泰什
尊敬的 Nitheesh:
TCAN4550-Q1可在5.5V 至30V 的 Vsup 电源电压下运行。 是的、您可以使用24V。
有一个内部 LDO、可将电源电压降至5V、从而为集成式 CAN FD 收发器供电。 该 LDO 能够通过 VCCOUT 引脚提供额外电路、并且在 VCCOUT 引脚上需要最小10uF 的电容才能实现稳定性。
此致、
乔纳森
您好!
我们需要为24V 系统设计 CAN 总线、电源电压(即 TCAN4550的 Vsup (引脚编号14))应该有多大?
此致、
尼泰什
尊敬的 Nitheesh:
Vsup 引脚的建议工作条件范围为5.5V 至30V、因此可通过24V 电压供电。 Vsup 引脚的绝对最大额定电压为42V、为30V 和42V 之间的瞬态尖峰提供了一些裕度。
此致、
乔纳森
您好!
我们的板载电源只有5V。 如果我们用5V 电压为 TCAN4550供电、是否可以连接24V CAN 器件?
此致、
尼泰什
否、TCAN4550-Q1的最小 Vsup 电源电压为5.5V、因为有一个内部5V LDO 为 CAN 收发器供电。 不能通过禁用或旁路此内部5V LDO 来使用外部5V 电源电压。
因此、仅向 Vsup 电源引脚提供5V 电压会导致器件在欠压条件下运行、而该条件下会处于受保护模式、从而阻止器件正常运行。
此致、
乔纳森