主题中讨论的其他器件: TCAN4550
您好!
我们正在使用您的 CAN FD IC [TCAN4550RGYTQ1]设计定制电路板、使用我们的主微控制器时面临 GPIO 限制。 您能否确认以下引脚对于 CAN FD IC 的正常运行是强制性还是可选的?
- nWKRQ -第二个引脚
- GPIO1 -第3个引脚
- GPIO2 -第9引脚
- WAKE -第12引脚
- nINT -第8引脚
非常感谢您的迅速响应。
此致、
尼泰什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用您的 CAN FD IC [TCAN4550RGYTQ1]设计定制电路板、使用我们的主微控制器时面临 GPIO 限制。 您能否确认以下引脚对于 CAN FD IC 的正常运行是强制性还是可选的?
非常感谢您的迅速响应。
此致、
尼泰什
您好、Nitheesh:
TCAN4550-Q1不需要将这些引脚中的任何引脚用于基本 CAN FD 通信。
nWKRQ 引脚是一个低压输出引脚、具有与高压抑制(INH)引脚类似的功能。 此引脚用于指示器件未处于睡眠模式、在从睡眠模式转换出时可用于控制电源稳压器或其他电路。
nINT、GPIO1和 GPO2引脚是用于向 MCU 传送实时信息的中断引脚。 GPIO1引脚还可用作看门狗输入。 但是、可以通过轮询 SPI 寄存器来检索所有中断和状态信息、从而允许不使用这些引脚。 然而、这将通过 SPI 花费额外的时间、并且有可能减少可实现的最大 CAN 消息吞吐量。
WAKE 引脚是一个高电压输入引脚、由于 VIH/VIL 电压电平不兼容、不应直接连接到 MCU。 此引脚也是可选的、仅用于接受电压脉冲以将器件从睡眠模式唤醒、例如通过系统中的物理开关。 还有其他方法可以将器件从睡眠模式唤醒、因此此引脚也是可选的。
此致、
乔纳森