This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:询问 TCAN4550-Q1的强制引脚

Guru**** 2544610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308679/tcan4550-q1-enquiry-about-mandatory-pins-of-tcan4550-q1

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

我们正在使用您的 CAN FD IC [TCAN4550RGYTQ1]设计定制电路板、使用我们的主微控制器时面临 GPIO 限制。 您能否确认以下引脚对于  CAN FD IC 的正常运行是强制性还是可选的

  1. nWKRQ -第二个引脚
  2. GPIO1 -第3个引脚
  3. GPIO2 -第9引脚
  4. WAKE -第12引脚
  5. nINT -第8引脚

非常感谢您的迅速响应。

此致、

尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitheesh:

    TCAN4550-Q1不需要将这些引脚中的任何引脚用于基本 CAN FD 通信。

    nWKRQ 引脚是一个低压输出引脚、具有与高压抑制(INH)引脚类似的功能。  此引脚用于指示器件未处于睡眠模式、在从睡眠模式转换出时可用于控制电源稳压器或其他电路。

    nINT、GPIO1和 GPO2引脚是用于向 MCU 传送实时信息的中断引脚。  GPIO1引脚还可用作看门狗输入。  但是、可以通过轮询 SPI 寄存器来检索所有中断和状态信息、从而允许不使用这些引脚。  然而、这将通过 SPI 花费额外的时间、并且有可能减少可实现的最大 CAN 消息吞吐量。

    WAKE 引脚是一个高电压输入引脚、由于 VIH/VIL 电压电平不兼容、不应直接连接到 MCU。  此引脚也是可选的、仅用于接受电压脉冲以将器件从睡眠模式唤醒、例如通过系统中的物理开关。  还有其他方法可以将器件从睡眠模式唤醒、因此此引脚也是可选的。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    您能否确认这些引脚是否需要任何特定连接[未使用的引脚]或将其保留为悬空引脚?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    WAKE 引脚是一个输入引脚、如果未按照数据表引脚说明的指示使用、则需要连接到 GND 或 VSUP。

    默认情况下、所有其他引脚都是输出引脚、可保持未连接状态。 GPIO1引脚可配置为输入、但只要保持配置为输出、就可以保持未连接状态。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    此外、我们需要24V 的 CAN 总线。 如果我将 VBus [4.5V 至5V]用作 VBAT、它是否会为 CAN 总线或其他任何功能提供24V 电压?

    请查看原理图和建议。

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    TCAN4550-Q1可在5.5V 至30V 的 Vsup 电源电压下运行。  是的、您可以使用24V。  

    有一个内部 LDO、可将电源电压降至5V、从而为集成式 CAN FD 收发器供电。  该 LDO 能够通过 VCCOUT 引脚提供额外电路、并且在 VCCOUT 引脚上需要最小10uF 的电容才能实现稳定性。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要为24V 系统设计 CAN 总线、电源电压(即 TCAN4550的 Vsup (引脚编号14))应该有多大?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    Vsup 引脚的建议工作条件范围为5.5V 至30V、因此可通过24V 电压供电。  Vsup 引脚的绝对最大额定电压为42V、为30V 和42V 之间的瞬态尖峰提供了一些裕度。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的板载电源只有5V。 如果我们用5V 电压为 TCAN4550供电、是否可以连接24V CAN 器件?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TCAN4550-Q1的最小 Vsup 电源电压为5.5V、因为有一个内部5V LDO 为 CAN 收发器供电。 不能通过禁用或旁路此内部5V LDO 来使用外部5V 电源电压。  

    因此、仅向 Vsup 电源引脚提供5V 电压会导致器件在欠压条件下运行、而该条件下会处于受保护模式、从而阻止器件正常运行。

    此致、

    乔纳森