Other Parts Discussed in Thread: LM5141, TPS628503
主题中讨论的其他器件:LM5141、 TPS628503
大家好、
1)
在 DS SNLS657A (DS90UB9722)第264页的表10-1中:
" VDD18/VDDIO 必须在 VDD11之前出现"
但并未说明 VDD11开始上升的最短时间、您能提供这一时间要求吗?
2)
如果 使用的 VDDIO 为3.3V、在 VDD18 = 1.8V 和 VDDIO = 3.3V 之间是否有任何时序要求?
VDDIO=3.3V 电压是否可以在 VDD18之前或之后出现?
此致、
D.