This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9722-Q1:电源序列

Guru**** 2930840 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, TPS628503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352492/ds90ub9722-q1-power-sequence

器件型号:DS90UB9722-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141TPS628503

大家好、

1)

在 DS SNLS657A (DS90UB9722)第264页的表10-1中:

" VDD18/VDDIO 必须在 VDD11之前出现"

但并未说明 VDD11开始上升的最短时间、您能提供这一时间要求吗?  

2)

如果 使用的 VDDIO 为3.3V、在 VDD18 = 1.8V 和 VDDIO = 3.3V 之间是否有任何时序要求?

VDDIO=3.3V 电压是否可以在 VDD18之前或之后出现?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出该问题。 在 UB9722电源序列中、VDD18和 VDD11电源轨之间不存在所需的延迟。 只有 VDD18处于90%电平后 VDD11必须达到90%电平的要求。

    对于 VDDIO 3.3V、应在 VDD11之前与 VDD18一起启动。

    好的、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的观看。

    在我们的情况下1.1V 有一个3ms 的延迟与 VDD18 ,所以这应该是一个问题,从我的理解?

    但另一方面、在本例中、VDDIO 3.3V 轨或来自3.3V 转换器的 PG 将连接到 VDD18的 EN、这是个问题吗?

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu862/snvu862.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slda060/slda060.pdf

    LM5141正在生成 VDDIO (3.3V)-> LM5141的 PG 正在启用 LP87334E -> LP87334E  LDO1 (1.8V)正在启用 TPS628503 -> TPS628503 正在生成 VDD18 (1.8V)

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具有此上电序列的示波器捕获? 我想我对您在这里所说的内容有很好的理解、但提供包含上升时间的背景信息会有所帮助。

    LM5141正在生成 VDDIO (3.3V)-> LM5141的 PG 正在启用 LP87334E -> LP87334E  LDO1 (1.8V)正在启用 TPS628503 -> TPS628503 正在生成 VDD18 (1.8V)

    [/报价]

    在上面引用的内容中、您没有提到 VDD11电源、VDD11电源轨是如何安装在这里的?

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是一种新设计、目前没有 PCB 设计。

    VDD11由 LP87334E PMIC 生成、并将在 LP87334E 启用后3ms 开始斜升、请参阅 图3-1。  https://www.ti.com/lit/ug/snvu862/snvu862.pdf 中的 LP87334E 上电和断电序列 ,而  1.8V LDO1 LP87334E PMIC 和 LDO1在 LP87334E 启用后0ms 斜升使 能 VDD18 (TPS628503),请参阅 图4-1。  https://www.ti.com/lit/an/slda060/slda060.pdf 中仅提供 AM68x 单路 LP87334E PDN-6K 基本特性 

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们会看到 VDD18和 VDDIO 同时出现。 让我来核对一下有关 VDDIO 和 VDD18时序平移的数据、  

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查阅了我们的数据、并确认只要我们让 VDD11 / PDB 在 VDDIO 和 VDD18达到90%之后出现、就可以首先启动 VDD18或 VDDIO。

    此致!

    托马斯