主题中讨论的其他器件:PCA9306
您好、TI 同事
我们的一个,使用 PCA9306和 VREF2直接连接到 VDD_3V3放大器、如 bleow 所示。 目前它通过了 dV 和 pv 测试。 我们想知道这种情况是否存在一些潜在风险、以及风险是什么?
如果芯片中的 FET 因为大电流而损坏、失效模式是什么、VREF1与 VREF2?断开还是 VREF1和 VREF2短接在一起?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 同事
我们的一个,使用 PCA9306和 VREF2直接连接到 VDD_3V3放大器、如 bleow 所示。 目前它通过了 dV 和 pv 测试。 我们想知道这种情况是否存在一些潜在风险、以及风险是什么?
如果芯片中的 FET 因为大电流而损坏、失效模式是什么、VREF1与 VREF2?断开还是 VREF1和 VREF2短接在一起?
嘿、Gavin、
VREF1和 VREF2之间存在一个内部 PassFET、该 FET 配置为 二极管、并在 VREF2供电时变为正向偏置。 需要使用外部200k Ω 来减少流经 PCA9306内部 FET 的电流、以确保内部 FET 不会损坏、同时还会减少从 VREF2灌入 VREF1的漏电流。
VREF1侧的泄漏电流可以表示为:Ileake= VREF2-(VREF1+VTH)/RBIAS、VTH = 0.6V (近似值)
此致、
插孔