This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:如果 VREF2直接连接至 VDD_3V3时存在某些潜在风险、

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363845/pca9306-q1-if-there-is-some-potential-risk-when-vref2-directly-connect-to-vdd_3v3

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

您好、TI 同事

我们的一个,使用 PCA9306和 VREF2直接连接到 VDD_3V3放大器、如 bleow 所示。 目前它通过了 dV 和 pv 测试。 我们想知道这种情况是否存在一些潜在风险、以及风险是什么?

如果芯片中的 FET 因为大电流而损坏、失效模式是什么、VREF1与 VREF2?断开还是 VREF1和 VREF2短接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gavin、

    VREF1和 VREF2之间存在一个内部 PassFET、该 FET 配置为 二极管、并在 VREF2供电时变为正向偏置。   需要使用外部200k Ω 来减少流经 PCA9306内部 FET 的电流、以确保内部 FET 不会损坏、同时还会减少从 VREF2灌入 VREF1的漏电流。  

    VREF1侧的泄漏电流可以表示为:Ileake= VREF2-(VREF1+VTH)/RBIAS、VTH = 0.6V (近似值)

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack
    感谢您提供的信息、测试通过了电流配置。 我们的问题是当前设计是否存在风险? 内部 passFET 会损坏吗? 如果内部 PassFET 损坏、VREF1和 VREF2是一起连接还是断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须将通道电流限制为小于128 mA。 如果您的3.3V 电源足够强、可能会损坏器件。

    不能保证损害的后果会是什么。

    请注意、在 EN 为3.3V 时、SCL1/SDA1输出电压不会被钳位到1.8V;所有1.8V I²C 器件都可能会损坏。