This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83826E:DP83826E:如何使用 DP83826确定 MSE/SNR 级别?

Guru**** 2909950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372286/faq-dp83826e-dp83826e-how-do-i-determine-the-mse-snr-levels-using-dp83826

器件型号:DP83826E

工具与软件:

MSE/SNR 可通过寄存器0x225确定。 请注意、这是一个扩展寄存器、需要4步扩展寄存器访问才能读取适当的值。

获得十六进制值后、转换为十进制并与 MSE 进行比较。

SNR 的水平为:

SNR >22dB = MSE < 410 (出色链路)

19.5 < SNR < 22 = 410 < MSE < 750 (良好链路)

SNR < 19.5 = MSE > 750 (差链路)