This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:备选电源方案选项

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376661/tcan4550-alternative-power-scheme-options

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

我们想在汽车设置中使用2x TCAN4550、采用24V 电源。 我们对它最感兴趣的是 CAN 控制器+收发器功能。 TCAN4550将连接到没有内置 CAN 控制器的处理器。 我们正在考虑如何为其供电、其中一种选择是在7V 下使用 SMPS、从而保持较低的功耗和热耗散。 是否可以从外部5V SMPS 为 TCAN4550供电(例如、通过向 FLTR 或 VCCOUT 引脚供电、绕过内部稳压器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    遗憾的是、无法通过直接为 VCCOUT 和 FLTR 引脚供电来绕过 VSUP 最小电压要求。  但是、使用7V SMPS 是可行的、因为该电压大于所需的 VSUP 最小电压。

    此致、

    Jonathan