Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
工具与软件:
尊敬的女士或先生、
我有一个不太清楚的行为。 我将一个10、1英寸的显示屏连接到电桥。 这是一个分辨率为1920x1200的显示器。 在大多数情况下、显示屏工作正常、但在某些情况下、显示屏开始闪烁到黑色。 背光电压和显示电压是稳定的。 这是一个分辨率为1920x1200的显示器。 让我更困惑的是、当我使用以下寄存器设置启动 Yocto 时、屏幕上会显示图像。

如果我激活测试图形、它将保持暗色。 仅当我将寄存器0x10和0x11从1920更改为960时、才会显示测试图形。
请参阅数据表中的附加内容。
e2e.ti.com/.../OM101AEWDLT00_5F00_VER-0.1_2800_with-all-black-effect_29005F00_20240415.pdf
谢谢 Michael