This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:测试图形

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386607/sn65dsi84-test-pattern

器件型号:SN65DSI84

工具与软件:

尊敬的女士或先生、

我有一个不太清楚的行为。 我将一个10、1英寸的显示屏连接到电桥。 这是一个分辨率为1920x1200的显示器。 在大多数情况下、显示屏工作正常、但在某些情况下、显示屏开始闪烁到黑色。 背光电压和显示电压是稳定的。 这是一个分辨率为1920x1200的显示器。 让我更困惑的是、当我使用以下寄存器设置启动 Yocto 时、屏幕上会显示图像。

如果我激活测试图形、它将保持暗色。 仅当我将寄存器0x10和0x11从1920更改为960时、才会显示测试图形。  

请参阅数据表中的附加内容。

e2e.ti.com/.../OM101AEWDLT00_5F00_VER-0.1_2800_with-all-black-effect_29005F00_20240415.pdf

谢谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    您确定此数据表是正确的吗? 数据表上的显示器似乎是1200x960。 由于时序不匹配、这可能解释了为什么必须修改寄存器并且有时会发生闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我确定这是第2页中提到的正确数据表、显示屏为1920x1200。  

    据我所知、显示屏供应商在时序设置中只描述了一个 LVDS 通道。 该系统使用双通道 LVDS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    当色条处于启用状态但未显示视频时、您是否可以发送寄存器转储?

    色条似乎仅来自 LVDS 通道之一、而不是同时来自两者。 但是从寄存器设置来看、您已发送了针对双模式的所有内容似乎都得到了正确配置。 这是一个跨越多个电路板的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器转储。 所有示例  

    这是我得到的图片。

    当我将寄存器0x3C 设置为0x10时、我具有以下提示。

    当将寄存器0x20和0x21的分辨率减少到960时、我得到了如下图片。

    这是相应的寄存器转储。

    谢谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    感谢图像和寄存器设置。 我想在色条出现故障时查看寄存器0xE5 (错误寄存器)的状态。 您是否能够 在屏幕空白时发送寄存器转储? 我也在查看寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有情况下、错误寄存器0xE5为0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使器件闪烁、0xE5是否始终为0?  

    闪烁最可能是由于某些时序不匹配或抖动的 DSI 时钟所致。 您使用的 DSI 时钟的频率是多少?

    必须针对色条修改寄存器的原因是通道 A 和通道 B 在此模式下具有相同的设置。 当它们编程为1920x1200时、通道会尝试输出3840x1200流。 这就是为什么屏幕是空白的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、即使它闪烁0xe5为零。 我目前不明白的是、为什么我必须修改分辨率寄存器才能激活色条。 我有另一个分辨率为1920x1080的21英寸显示器。 也支持双通道配置。 分辨率寄存器设置为1920。 将其关闭。 此时将显示色条。 为什么会这样?  

    我不能真正抓住的另一个主题是下面。 imx8mm 内的 mipi DSI 值在 samsung-dsim.c 中根据显示面板 simple.c 中的设置进行计算。 我从数据表中获取的显示值。 但是、当我手动将寄存器0x34至少减小为因数4时、显示屏仅显示内容。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我有另一台分辨率为1920x1080的21英寸显示器。 也支持双通道配置。 分辨率寄存器设置为1920。 将其关闭。 此时将显示色条。 为什么会这样?  [报价]

    该第二个显示屏是否也闪烁?  

    [报价 userid="403839" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386607/sn65dsi84-test-pattern/5313646 #5313646"]我从数据表中获得的显示值。 但是、当我手动将寄存器0x34至少减小为因数4时、显示屏仅显示内容。 有什么想法?

    SN65DSi84中没有任何内容会导致水平后沿除以4。 您是否尝试过与器件交换 ABA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些行为是异常的、因为电桥不需要更改时序即可正常运行。 输入和输出时序应为1:1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我将由于不活动而关闭该主题帖。