This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:有关 DP83826I 的问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404296/dp83826i-question-about-dp83826i

器件型号:DP83826I

工具与软件:

您好:

客户对伺服驱动器 EtherCAT 总线使用 DP83826而不是 KSZ8041。 如果同时启用了3个以上的伺服驱动器、将导致 CAT 总线上严重丢失数据包。

干扰源基本上确定为电源线的 PE、这会干扰共模下的 PHY 模拟端。 当电源线的 PE 未连接到驱动器时、数据包丢失会显著降低

通过使用跳线方法、将同一器件的 DP83826替换为 KSZ8041、然后完成外设电路。 KSZ8041不存在丢包现象。

1. DP83826的原理图如下所示。 是否有办法改善这一现象?

2.理解83826模拟端是电压驱动的、8041是电流驱动的。 其自身的抗干扰能力是否有所不同?

e2e.ti.com/.../3414.PHY83826.pdf

8041 PCB 如下所示

上部显示器是 Omron NJ501-1300