This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:有关 DP83826I 的问题

Guru**** 1955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404296/dp83826i-question-about-dp83826i

器件型号:DP83826I

工具与软件:

您好:

客户对伺服驱动器 EtherCAT 总线使用 DP83826而不是 KSZ8041。 如果同时启用了3个以上的伺服驱动器、将导致 CAT 总线上严重丢失数据包。

干扰源基本上确定为电源线的 PE、这会干扰共模下的 PHY 模拟端。 当电源线的 PE 未连接到驱动器时、数据包丢失会显著降低

通过使用跳线方法、将同一器件的 DP83826替换为 KSZ8041、然后完成外设电路。 KSZ8041不存在丢包现象。

1. DP83826的原理图如下所示。 是否有办法改善这一现象?

2.理解83826模拟端是电压驱动的、8041是电流驱动的。 其自身的抗干扰能力是否有所不同?

e2e.ti.com/.../3414.PHY83826.pdf

8041 PCB 如下所示

上部显示器是 Omron NJ501-1300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请分享一些内容、以帮助我进一步了解该问题:

    1) 1)布局文件

    2) 2)使用的磁性元件数据表(UTP1 - HR916103TE)

    3) 3)在数据包丢失期间对 DP83826进行寄存器转储

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:ć

    1) 1)布局文件

    e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_CSDRV_5F00_15A_5F00_V1.22_5F00_240507.rar

    2) 2)使用的磁性元件数据表(UTP1 - HR916103TE)

    e2e.ti.com/.../HR916103TE_2D008C4E425C2F5F8894CC53E353_.pdf

    3) 3)在数据包丢失期间对 DP83826进行寄存器转储

    e2e.ti.com/.../83826phy_C45B585B6856FB8B3C50_.xlsx

    请提供一些建议并等待您的反馈、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我无法以该格式打开布局文件、您是否偶尔有 Altium 源文件?

    磁性元件的数据表和原理图连接看起来不错。

    我将检查寄存器转储。 与此同时、您能否查看此布局检查清单并查看是否存在任何违规行为:

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr048

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:ć

    布局文件如下、客户认为布局没有问题。 即使在同一 PCB 上将跳线方法更改为8041、也没有故障。 83826没有跳线

    e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_CSDRV_5F00_15A_5F00_V1.22_5F00_240507.pdf  e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_CSDRV_5F00_15A_5F00_V1.22_5F00_240507a.pdf

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢分享、我将与团队一起回顾并检查是否有任何疑虑。

    我们可以执行的一项测试是禁用奇半字节检测、这通常是 DP83826 EtherCAT 应用所必需的。

    请写入0xA[1]="1"以禁用奇半字节检测。

    谢谢!

    Evan

x 出现错误。请重试或与管理员联系。