This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:REFCLK 容差

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422125/sn65dsi86-q1-refclk-tolerance

器件型号:SN65DSI86-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我们的客户正在外部 REFCLK 模式下使用 SN65DSI86-Q1设计电路板。
该器件需要12M、19.2M、26M、27M、38.4MHz REFCLK。
但是、客户的 SoC 只能输出 11.7M 和27.18MHz。

您能告诉我 REFCLK 频率容差吗?

我们要使用 SoC 11.7M 和27.18MHz 信号、但没有描述可接受的频率"范围"。

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题并询问相关工程师。 我会在得到答案后立即跟进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、尚未更新。 我发送了跟进邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚获得了更新。 DSI86将能够锁存到输入信号、但这会影响 DP 数据速率。 我们建议您使用 DSI86数据表中定义的确切值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh :

    感谢您的确认。

    正如我之前问的、您能否告诉我推荐时钟频率的预期容差?(12M、19.2M、26M、27M、38.4MHz)

    另外、您能否说明 REFCLK 频率的 DP 数据速率有多大影响?
    根据我的确认、我找不到任何关于 REFCLK 和 eDP/DSI 数据速率间相关性的描述。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何 PLL 的表征容差。 我们应该能够锁定11.7MHz 和27.18MHz 的频率、但这些 REFCLK 频率将是的倍数、会成为嵌入到 eDP 数据中的 eDP 时钟。  这种轻微的失配将乘以预期时钟和实际时钟之间的更大失配。 因此、我建议保留数据表中定义的确切值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我之前说过、板上的 SoC 无法支持所需频率。

    此外、您说该器件需要精确的时钟、由于它在内部成倍增加、误差会导致巨大的不匹配。
    但是、没有一个时钟与所需频率完全相同、因此如果没有任何必要的时钟范围或估算时钟频率与数据速率之间相关性的方法、您的解释说明表明每个时钟都存在巨大的不匹配。

    您能否提供所需的频率范围以及频率和数据速率之间的相关性?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLL 的容差为100ppm。 因此、您将需要一个100ppm 的27MHz 信号或100ppm 的10MHz 信号。

    如果不符合此规范、则此器件可能无法按预期为 eDP 输出运行。

    是否有可能在您的设计中添加一个外部振荡器电路?