This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网 PHY 信息

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, TMDX654IDKEVM, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424016/dp83867ir-ethernet-phy-information

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: TMDX654IDKEVMTMDS64EVM

工具与软件:

您好!

我遇到了 DP83867IR PHY 的链路连接问题、我想最新的应用手册 疑难解答指南(修订版 C)中已经对其进行了介绍

我的情况似乎与第3.5段第三个要点("读取寄存器0x0005[15]和如果0x0005位[15]= 1")中描述的情况相同。 我只是说"似乎"、因为我仍然无法按照建议读取寄存器0x0005、但行为看起来是相同的。 我确实有两个不同的板、使用此 PHY、但在通过此 PHY 管理的网络进行连接时出现问题。

我正在努力针对 RTOS 所使用的驱动器实施建议的解决方案、但我希望了解所报告信息的更多详细信息。 其中(在应用手册上)显示"PRN 不是完全随机的、如果两个 DP83867同时启动自动协商、则 DP83867可能都发送完全相同的随机种子(PRN)并导致死锁。"  这看起来与我的设置非常相似、因为当电路板同时加电时、问题出现的频率更高。 然而,不是很清楚" 同时" 是什么意思... 是否有任何时间窗口参考? 不出现此问题所需的延迟时间是多少?

谢谢。

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们没有此时间窗口的确切参考。

    请尝试第3.5节中提到的权变措施、以避免在 PHY 之间添加电源序列限制:

    如果手动应用时该权变措施解决了链路、则可以在每个 PHY 的 RTOS 驱动程序中实现该解决、以确保在启动时正常运行。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的回答。

    如我在第一篇文章中所述、我正在努力将解决方案实施到驱动器中。 手指交叉。

    我刚才要求提供时间窗口、因为我想了解导致此问题的第一个原因是什么。 在基于 AM65xx 的基板的商业分销商 DTS 中、我发现:

    &icssg0_mdio{
    /* ti、force-master 的值是必需的、因为我们的时钟抖动极高
    *生成器。 这是一种权变措施、可防止与其他器件的连接
    *还需要使用主模式的设备
    */
    pruss0_eth0_phy:ethernet-phy@1{
    reg =<1>;
    TI、Rx 内部延迟= ;
    TI、FIFO 深度= ;
    TI、强制主设备;
    };
    };

    根据注释、他们报告该问题的第一个原因是 PHY 时钟上出现"高抖动"。 然而、我检查了 PHY 所需的抖动、与我的抖动相比、似乎可以! (已申请:11ps RMS、已提供:200fs RMS)。 所以我不认为"高抖动"是真正的问题。

    您能给我提供更多信息吗?

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我认为这个 DTS 注释是指来自 AM65生成的时钟(输入到 PHY 的 GTX_CLK)的时钟抖动。

    该问题的原因与时钟抖动无关。 无论时钟抖动如何、如果 PHY 同时启动、其内部状态机将持续尝试与相同的 PRN 种子序列进行链接。 在这种情况下、他们将无法与不兼容的种子链接。  

    权变措施是在 PHY 上电之间产生延迟、或应用建议的解决方案以防止链路依赖 PRN 种子。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    再次感谢您的精确支持。 这对我来说似乎更有意义,尽管我仍有一些问题。

    为什么使用安装了相同处理器和 PHY 的 TI 评估板时没有发生这种情况? 我使用 TMDX654IDKEVM 与 TMDS64EVM 进行通信、实施了相同的设置、但以前从未遇到过此问题。 这种情况有什么区别?  

    我确实需要理解这一点、因为我正在设计支持 AM65处理器的定制载板。 对于我的工程、其中两个板应通过基于 PRUSS 的 eth 端口进行通信、因此我需要确保它们能够正常运行以及如何修复该错误。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是忘了提到我遇到的错误的另一个方面:有时,不管主板是否同时启动,他们在一段时间后停止通信。 或者、在其他情况下、它们在启动后不会开始通信、但在不同的时间窗口(几分钟)之后。

    如果问题是由同步启动(这又使电路板生成相同的 PNR)引起的、为什么即使在非同步启动中、我也会面临该问题?

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    使用 TMDX654IDKEVM 与 TMDS64EVM 通信实现了相同的设置、但我以前从未遇到过此问题。 [报价]

    如果两个不同电路板进行通信、则无论同时电源输入如何、电源方案上可能存在一些硬件/布局差异、从而导致 PHY 电源序列完成并存在一定的时间差异。

    我忘了提及我遇到的错误的另一个方面:有时候、不管主板是否同时启动、它们在一段时间后都停止通信。 或者、有时、它们在启动后没有开始通信、但在不同的时间窗口(几分钟)之后才开始通信。

    这似乎是与 PRN 死锁不同的问题。 此错误发生的频率有多高? 当发生此错误时、PHY/MCU 电源轨和输入时钟是否稳定?

    谢谢!

    Evan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    关于设置、我确实同意您的观点、即两个电路板之间可能存在一些差异、从而导致不建议使用错误。 实际上、在一些测试中、我也连接了两个 TMDX654IDKEVM 板、但没有遇到此问题。 遗憾的是、我多次使用此设置执行过很少的测试、因此我无法非常确定结果。 我会尝试做更多更长的时间。

    对于第二点,错误经常出现,在一些测试会话中,甚至在每次重新启动系统时,几分钟后。 我怀疑这与同一个问题相关,假设一段时间后 PHY 会进行 ri 协商。 如果是这样、启动时没有发生的死锁情况就会出现。 这是可行的吗? 关于 PHY/MCU 电源轨和输入时钟稳定性、我没有答案、因为我在测试期间没有测量它们。 您是否知道这种情况下会出现什么问题?
    只是关于这一点的更多信息:我遇到了这种错误,两个相同的板和两个不同的板。 在这最后的设置中、进行通信的电路板具有相同的 SOM 模块(基于 am65xx)、但不同的载板。 它们使用相同的 PHY。 此外、在此设置中、我们也多次遇到"类似死锁"的问题。

    对不起,如果我以这种"混乱"的方式提供所有这些信息,但我没有期望讨论到目前为止。 请告诉我、我是否可以进行其他测试、以及什么样的数据有助于提供帮助。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    如果两个 PHY 同时重启自动协商过程、上电后可能会出现死锁。 我不清楚这是否是问题的原因。

     确认问题是否与 PRN 相关的最简单方法是应用权变措施并查看是否发生了相同的行为。

    [报价 userid="515821" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424016/dp83867ir-ethernet-phy-information/5464483 #5464483"]关于 PHY/MCU 电源轨和输入时钟稳定性、我没有答案、因为我在测试期间没有测量过它们。 在这种情况下、您是否有任何疑问?

    一段时间后的链路故障可能是 PHY 或 MCU 在电源轨或时钟输入上不稳定的症状。 在链路建立的时间段内、通信是否按预期工作且没有错误?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我将告诉您、即使在主从配置的驱动程序修补之后、这两个错误是否仍然存在。

    不过、我还有一些疑问:

    • 测试期间使用的基板有7个以太网端口(6个基于 PRUSS、1个基于 MCU)、所有端口均由相同的 PHY 管理。 在我的测试过程中、仅在两个不同的子网(PRUSS 为192.168.10.x、MCU 为192.168.0.x)上连接了1个基于 PRUSS 的子网和1个 MCU 子网。 应该如何配置所有这些功能? 一个主器件所有其他从器件? 每个子网一个主设备? 如果两个网络都通过 ETH 交换机、该怎么办?  
    • 我只需再次阅读我在第一篇文章中提到的应用手册:此处显示、我提到的勘误表仅适用于 DP83867的旧版本(寄存器0x0003 = A0F1)。 我读取 PHY 的寄存器、结果返回0xa231。 这是否意味着我的版本中不应该存在此错误? 如果是、我遇到了什么错误?

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    听起来不错、将等待结果。

    每个以太网端口是否有自己的 MPU/MCU? 如果可能、请分享一个方框图以帮助我了解该拓扑。

    较新的器件修订版不应该存在此错误、但我仍然建议实施权变措施以确认所看到的任何差异。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    eth 端口全部连接到同一个 MPU/MCU。 有关方框图、您可以参阅 TMDX654IDKEVM、它与我的电路板非常相似(相同的处理器、相同的 PHY、相同的 PRUSS)。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    在这种情况下、PHY 都应与 MPU 相反设置为主/从模式。

    例如、在主器件中设置 MPU、所有 PHY 都设置为从器件

    我不清楚 MPU 是否需要为这些端口中的每个端口使用不同的 IP 地址(这是一个切换应用还是需要同时激活所有端口?)

    有关这方面的更多信息、我建议 Sitara 团队打开一个新主题。

    在这里、我可以帮助解答进一步与 PHY 相关的问题。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我想这也许是我在最后一个信息中不清楚的。

    在我的架构中、我将 AM65xx 处理器连接到6个 PHY、以驱动6个 ETH 端口。 我对所有这些 PHY 都有疑问、我是否应该将所有 PHY 设为主器件? 你说"反对 MPU"是什么意思? 我是否还应该将 MPU 设置为主/从设备? 我没有阅读关于 CPU 端任何配置主器件/从器件的信息、您对此有什么参考吗?

    在此架构中、这些端口将被桥接或单独设置(每个端口都有专用 IP)、但尚未定义。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我将与团队确认并在明天回复您。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    RGMII 不需要 PHY 侧的手动主/从配置、这将通过自动协商解决。

    我不清楚这些端口的适当 IP/子网分配、您能否创建一个面向 AM65xx 团队的新线程来解决这个问题?

    在这里、我可以帮助解答进一步与 PHY 相关的问题。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我有点困惑、为什么要打开一个新主题?

    我的问题仍然与 PHY 主题相关、我只是不确定如何配置连接到同一电路板的所有 PHY。 "RGMII 不需要 PHY 侧的手动主/从配置"这句话是什么意思? 这是否改变了 DP83886到 DP83867连接的场景?

    从前面的消息中、我了解到对于两侧都涉及这个特定 PHY 的 TH 连接、必须进行手动配置以避免死锁情况。 如果连接为 RGMII、这是否会发生变化?

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    新线程旨在解决您对处理器 IP 地址/子网分配的问题。 在这里、我将继续解答有关 PHY 的疑问。

    [报价 userid="515821" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424016/dp83867ir-ethernet-phy-information/5476971 #5476971"]我明白对于两侧涉及此特定 PHY 的 eth 连接、必须进行手动配置才能避免死锁情况。 如果连接是 RGMII、此选项是否会发生变化?[/QUOT]

    这是正确的、并且对于 RGMII 连接没有变化。 很抱歉这里出现了混淆。

    有两种独立的主/从配置:

    1) RMII 主/从(决定计时连接、将在 MAC/PHY 之间设置)

    2) 1000Base-T 主设备/从设备(决定自动协商优先级、将在 PHY/PHY 之间设置)

    仅考虑(2)、我们的目标是确认每个链路伙伴集是否为主从对。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    谢谢。 现在我更清楚了。

    我还认为我对处理器不太清楚。 我的问题与 IP 分配无关、而与 PHY 配置有关。 事实上我在同一个板上有许多 ETH 端口(每个端口都有一个专用 PHY 连接到同一个 CPU)、这在主从配置上是否有任何变化? 该规则是否始终遵循连接两个端口的电缆、或者在本例中、它们以某种方式在内部进行交互、从而需要特定的配置?

    我希望这一点现在更为清楚、因为有任何疑问、请让我知道。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    谢谢。 现在我更清楚了。

    我还认为我对处理器不太清楚。 我的问题与 IP 分配无关、而与 PHY 配置有关。 事实上我在同一个板上有许多 ETH 端口(每个端口都有一个专用 PHY 连接到同一个 CPU)、这在主从配置上是否有任何变化? 该规则是否始终遵循连接两个端口的电缆、或者在本例中、它们以某种方式在内部进行交互、从而需要特定的配置?

    我希望这一点现在更为清楚、因为有任何疑问、请让我知道。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    将多个 ETH 端口连接到同一个 CPU 不应更改所需的1000Base-T 主设备/从设备配置。  

    是始终遵循连接两个端口的电缆的主到从规则

    这是正确的、此设置独立于 CPU 侧。

    希望这会有所帮助-按照此规则进行配置是否会导致链路出现任何问题?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您澄清了这一方面。

    主从解决方案无疑使架构更加稳健、但我仍然面临一些问题。

    我需要进行更深入的调查、以确定问题是否仍与 PHY 或其他问题有关。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    听起来不错、请尽可能分享有关故障率和可能的根本原因的更多详细信息。

    谢谢!

    Evan