This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:高速断开检测阈值

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold

器件型号:TUSB7320

工具与软件:

您能否告诉我高速断开检测的阈值电压(VHSDSC:最小值、典型值、最大值)?

USB 2.0规范中对此进行了规定、但 TUSB7320数据表中并未指明、因此我问的是。

如果存在此信息、我想确认​​TUSB7320实际能力的最小值和最大值是否在 USB 2.0规范的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masahito - San:

    TUSB7320应符合 USB2.0规范、这意味着断开检测阈值应指示到至少525mV、而在625mV 时必须检测到该阈值:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

    我知道这是 USB2.0规范。

    除了 USB2.0标准、您能告诉我 TUSB7320在其检测到断开时的电压规格值吗?

    在实际测试中、在 SOF 部分测量时、电压超过525mV、但未检测到断开(请参阅波形)

    我想知道 TUSB7320检测到断开的实际电压值。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    实际断开阈值可能因器件工艺而异。 USB2.0规范通常定义、在525-625mV 的范围内、该信号可以断开。 因此、虽然536mV 可能不会断开、但其他器件也可能会在该电压下断开。 我无法确定 该器件开始断开的确切电压是多少、但必须保证至少在635mV 及以上电压下断开。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

    我有四个问题。

    -你回答说,断开发生在635mV 或以上,但不是补偿625mV 或以上?

    阈值范围是525mV 到625mV 是否由于组件变化?

      如果还有其他因素、请告知我们。

    通过靠近 TUSB7320引脚 B12和 A13的差分探头进行测量。

      如果测量方法存在任何差异、请告知我们。

    请告诉我 TUSB7320如何检测断开阈值的机制。

     

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

     当下游端驱动器连接器的差分信号振幅≥625mV 时、必须指示 HS 断开、而当信号振幅≤525mV 时、不得指示 HS 断开。

     对于 TI 测试设置: 扫描 DP 上的电压、同时 DM 保持在0V、然后扫描 DM 上的电压、同时 DP 保持在0V。 典型的 V-V 图 如下所示:

        

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好:

    感谢您的答复。

    我们曾尝试增加振幅值以检查断开检测、但即使超过625mV、也没有发生断开检测。

    下面的波形是一个即使超过680mV 也未检测到断开检测的示例。

    USB2.0标准规定、当电压超过625mV 时会进行断开检测。 (下面的红色框)

    我们希望听取您对此处执行的测量方法、位置、时间等的意见。

    我们正在研究标准测量值与实际测量值之间差异的原因。

    测量位置: 在 TUSB7320的 B12 (USB_DP_DN2)和 A13 (USB_DM_DN2)端子附近使用差分探头进行测量

    测量时序: 在帧起始和数据包结束之间进行采样

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    这是奇数、它应该处于断开状态。 测量点对我来说似乎很好。 如果可能的话、我想要看到的主要内容是 USB2信令的眼图、在测试器件(如 USB2闪存驱动器(如可能))时可以看到是否断开。 这样、我们可以查看是否有任何其他器件断开连接。

    我会在内部查看我们是否有任何有关此器件断开阈值的跟踪数据。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您的答复。

    这些是获取断开检测超过625mV 的波形的条件。

    -连接到一个 USB 存储器(内置闪存 ROM)。

    -更改 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻以增加电压幅度。

    -断开连接时的波形(无法识别为数据包)

    - USB2.0眼图

     

    您之前回答了我关于断开检测阈值的问题。

    TUSB7320应符合 USB2.0规范、这意味着断开检测阈值应指示到至少525mV、而在625mV 时必须检测到该阈值:

    针对 USB2.0的 USB 工程变更通知提到了断开检测阈值的变更。 思考是否发生了变化?

    usb.org/.../usb_20_20240927.zip

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    您是否正在断开连接? 还是信号是通过断开阈值断开? 当您说它不能被识别为一个数据包时、我猜您的意思是该信号必须具有高电压才能被闪存驱动器识别。

    [报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5469469 #5469469"]更改 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)与 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻以增加电压幅值。[/QUOT]

    为了进行校准、该电阻通常只应为9.09kOhm。 这可能会对这方面产生一些影响、但我会在内部联系以确认情况是否属实。

    针对 USB2.0的 USB 工程变更通知提到了断开检测阈值的变更。 思维是否发生了变化?

    这一点很好、在创建此器件时可能会考虑到该 ECN、以创建断开阈值。 我也可以在内部联系以确认这一点。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您的答复。

    Ryan Kitto 说:

    您是否正在断开连接? 还是信号是通过断开阈值断开?

    ->断开连接是有意创建的。

    该标准规定断开检测的阈值为525mV 至625mV、

    我们要尝试查看发生断开检测的阈值。

    在设计方面、在 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间使用9.09kΩ 电阻。

    在这种情况下、它指示530mV 至540mV、未发生断开检测。

     

    请在贵公司内确认以下两点。

    -为什么即使阈值超过625mV 与校准电阻值相关,也不会发生断开检测?

    -贵公司对 USB 2.0工程变更通知导致的断开检测阈值变化有何看法?

     

    我们希望尽快了解确认的结果、请在10月21日之前答复。

    我想了解的大部分是 TUSB7320检测到断开的电压值(关于 TUSB7320的规格、

    不是 USB2.0的标准值)如果我们理解这一点、我们的疑问就可以得到解决。

     

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    我与我们团队的一些成员进行了交谈、了解更多信息、以下是我发现的与您的问题相关的信息:

    [报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5471259 #5471259"]-为什么即使阈值超过与校准电阻值相关的625mV、也不会进行断开检测?[/QUOT]

    当我们谈到断开阈值/检测时、我们发现每个端口都有一个断开阈值设置、断开阈值设置为最大设置。 虽然我无法准确说出断开连接的范围、但它可能比您测试的范围大一点。 最低设置的默认值将断开阈值设置在550mV 和610mV 之间、因此高电平设置可能会超过该值、这可能是您在683mV 下未看到断开的原因。 在9.09KOhms 的正常建议校准下、我相信您不会超过此断开阈值。 我认为校准电阻值对此没有任何影响。

    [报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5471259 #5471259"]-贵公司对 USB 2.0工程变更通知导致断开连接检测阈值发生变化有何看法?

    该器件在2011年左右发布。 所示的 ECN 是在2018年起草的、外观如所示、因此该器件不符合该 ECN、因为未进行任何更改以符合该 ECN。 因此、我会坚持 USB2.0规范中关于这一点的原始描述、而不是 ECN。 在添加此 ECN 之后、我们制作的任何器件都应反映此 ECN。

    遗憾的是、目前我无法确切说出断开连接阈值是多少、因为这款设备有点旧、 我不确定我们团队中是否有任何成员目前可以访问相关的深度文件。

    希望我今天给出的答案对您提出的问题作出一些澄清。 总之、我想说、在预期的校准电阻器设置下、除非存在极端的外部因素、否则您不应该担心断开连接问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您的答复。

     

    Ryan Kitto 说道

    当我们谈到断开阈值/检测时、

    我们发现每个端口都有一个断开阈值设置、断开阈值设置为最大值。

    虽然我无法准确说出断开连接的范围、但它可能比您测试的范围大一点。

    默认情况下、最低设置将断开阈值设置在550mV 和610mV 之间、

    因此、高电平设置可能已过去、这可能是因为您在683mV 下未看到断开的原因。

     

    我有 三个问题。

    在前面的规范中、断开检测的最大阈值是625mV。

    是否有任何 TUSB7320器件即使阈值超过625mV 也不会进行断开检测?

     

    断开检测的阈值设为最大值。

    该阈值的默认最小值介于550mV 和610mV 之间、

    我是否正确理解了 TUSB7320的断开检测阈值是610mV 或更高?

     

    您能告诉我断开检测阈值最大设置的默认值吗?

     

    我知道 TUSB7320不符合 ECN。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    [报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5473787 #5473787"]

    在前面的规范中、断开检测的最大阈值是625mV。

    是否有任何 TUSB7320器件即使阈值超过625mV 也不会进行断开检测?

    [报价]

    据我所知、在 TUSB7320器件中、断开阈值不应超过625mV。

    [报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5473787 #5473787"]

    断开检测的阈值设为最大值。

    该阈值的默认最小值介于550mV 和610mV 之间、

    我是否正确理解了 TUSB7320的断开检测阈值是610mV 或更高?

    [/报价]
    3.您能告诉我断开检测阈值最大设置的默认值吗?

    我们手头并不容易获得这些信息、因为最初 设计此器件的工程师已经离开公司、或者拥有这些信息的数据库已经 存档。 我会说、检测到断开的最小点为550mV、这应该有助于稍微缩小范围。 我不确定校准电阻器是否会影响这一点。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您的答复。

      

    Ryan Kitto 说道

    据我所知、在 TUSB7320器件中、断开阈值不应超过625mV。

     

    为响应这个答案、我们调整了 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻、

    但有些 TUSB7320即使在电压超过625mV 时也不会进行断开检测。

    您能否对该结果发表评论?

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    这是使用 R1EXT 上的9.09k Ω 电阻器吗? 根据此图、它看起来设置为4.7千欧、这超出了我们的建议。

    如果您的电阻器为9.09k Ω、则器件应按预期运行。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

    我在图表中总结了我到目前为止收到的答案。

    哪个阈值范围是猜1还是猜2?

     

    Ryan Kitto 说道

    -当我们谈到断开阈值/检测时,

    我们发现每个端口都有一个断开阈值设置、断开阈值设置为最大值。

    -据我所知、在 TUSB7320器件中、断开阈值不应超过625mV。

     

    从这两句话来看、断开检测阈值的最大设置是否为625mV?

    如果不同、请发表评论。

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda-San:

    哪个阈值范围是 guess 1或 guess 2?

     

    从这两句话来看、断开检测阈值的最大设置是否为625mV?

    [报价]

    我认为猜测2可能更接近实际断开阈值、但我不认为最小断开电压为610mV。 该值可能小于该值、在550-610mV 范围内。 至于最大值、是的、这可能是625mV。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

     Ryan Kitto 说道

    我认为猜测2可能更接近实际断开阈值、但我不认为最小断开电压为610mV。

    该值可能小于该值、在550-610mV 范围内。 至于最大值、是的、这可能是625mV。

     

    断开检测的最大值据说是625mV、但当我更改连接的器件时、

    阈值超过625mV、但未发生断开检测。

    在此测量中、TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻值为9.09kΩ。

    您能否对此测量结果发表评论?

     

    我想知道为什么没有根据电压阈值检测到它。

    除了电压值之外、是否有任何其他情况能够让 TUSB7320检测到断开?

    例如、电压值的采样时间是否经过调节?

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据 USB 规范、检测断开事件的时间至少为40位。  超过阈值本身的信号振幅可能不会触发断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    感谢您的答复。

    他说

       超过阈值本身的信号振幅可能不会触发断开。

     

    在什么情况下将触发断开检测?

    如下面的红圈所示、如果时间超过[ns]级的瞬时调节、是否不会检测到该时间?

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    我进一步检查了一下。

    您能评论一下结果吗?

     

    他说

    根据 USB 规范、检测断开事件的时间至少为40位。

     

    在 USB 规范中的40位 EOP (数据包末尾)下测得。

    断开检测的阈值是该部分的峰值(40位)(红色帧)还是平缓部分(蓝色帧)?

    波形 A (未检测到断开)

    波形 B (检测到断开)

    比较平缓部分(蓝色帧)(绿色帧)的电势、波形 A 在533mV 时未检测到断开、

    但波形 B 检测到在560mV 处断开。

    *光标位于40位(83.3[ns],即40乘以480MHz )。

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电压电平是在该特定时间(在~40位之后)采样的、而不是在峰值时间采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    感谢您的答复。

     

    他说

    我认为电压电平是在该特定时间(在~40位之后)采样的、而不是在峰值时间采样。

     

    我有两个问题。

    1.

    您能否告知我是否有关于 USB 规范中上述判断的任何信息?

    2.

    请告诉我如何根据 TUSB7320规范判断40位。

    这是另一家公司的一个例子、但也有一些基于特定双边投资条约的判决。

    https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/00002105A.pdf

    以下段落可在第15页找到。

    "在主机模式下、USB3450将在 SOF 数据包期间以40位长 EOP 的第32位对断开比较器进行采样。"

    TUSB7320上是否有类似信息?

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您的首要要求。  对阈值比较器进行采样以确定是否已达到断开电压。

    #2、我们需要找到此器件的设计规格(这会花费相当长的时间)。  由于它是如此古老、设计位置已被移动。  该器件符合该规范、因此该检测在40位之后发生。

    客户现在可以看到断开连接、是否存在与此相关的其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    感谢您的答复。

     

    他说

    #2、我们需要找到此器件的设计规格(这会花费相当长的时间)。

    ->找到设计规格可能需要多长时间?

    我需要快速回复。 我更希望在11月5日之前参加。

     

    我将撤回问题1。

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生断开的确切电压会因器件而异、但工艺会有所不同。  测试程序中有一个断开测试、因此会测试器件。   

    根据观察、在给定的40位时间采样点、断开确实发生在规格限制范围内。   

    请帮助客户解决此问题、此功能似乎没有任何问题(据我所知、此器件的15年以上使用寿命中未报告任何断开连接问题)、您同意吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    感谢您的答复。

     

    我不赞同。

    我知道此器件有成功的历史记录、并且已执行测试。

    有人之前评论说、查找器件的设计规格需要一些时间、因此我询问了需要多长时间。

    器件是否没有设计规格?

     

    我在 USB2.0规范中找到以下几点。

    usb.org/.../usb_20_20240927.zip

    根据这些信息、我们可以说断开检测是在第32位之后确定的吗?

     

    规范名称:通用串行总线规范修订版2.0

    章节:7.1.7.3连接和断开信令

    当下行端口在高速模式下传输数据、并且检测到它已发送了32位而没有转换时、

    在收发器输出上发送接下来的8个位期间、断开连接包络检测器的输出必须被采样一次。

    我需要快速回复。  我更希望在11月7日之前参加。

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda,

    您能告诉我们我们我们我们试图调试的客户问题是什么吗?  该器件的行为符合规格。

    客户是否要求提供此特定设计细节?  如果没有问题、为什么需要?   

    您从规格中说明的是器件的行为。   

    您可以回复说器件将在第40位采样以实现断开。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    一位客户询问我们如何使用 TUSB7320检测设计的 Disconnect 功能。

    因此、作为设计人员、我所查询的是 TUSB7320的规格。

     

    他说

     您可以回复说器件将在第40位采样以实现断开。

     

    它是在第40位还是在40位以内检测到的?

    如果是后者、我想知道检测到的位数是多少。

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undrea

    一位客户询问我们如何使用 TUSB7320检测设计的 Disconnect 功能。

    因此、作为设计人员、我所查询的是 TUSB7320的规格。

     

    他说

     您可以回复说器件将在第40位采样以实现断开。

     

    它是在第40位还是在40位以内检测到的?

    如果是后者、我想知道检测到的位数是多少。

     

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要快速回复。  我更希望在11月12日之前参加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

    该检测在40位之后发生。  如果存在断开、则应检测到超过40th 位的任何点、并且应该存在断开。 我们 无法 对提示断开连接的确切位进行测试。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

    我会将问题更改为不是有关检测方法的答案。

    这是我两个月前收到的答案。 (蓝色文本)

    Ryan Kitto 说道

    TUSB7320应符合 USB2.0规范、

    [新问题]

    TUSB7320是否也符合 USB2.0标准的以下章节? (红色文本)

    章节:7.1.7.3连接和断开信令

    当下行端口在高速模式下传输数据、并且检测到它已发送了32位而没有转换时、

    在收发器输出上发送接下来的8个位期间、断开连接包络检测器的输出必须被采样一次。

    usb.org/.../usb_20_20240927.zip

     e2e.ti.com/.../usb_5F00_20.pdf

    注意

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

    是的、TUSB7320也应符合此要求。

    谢谢!

    Ryan