工具与软件:
您能否告诉我高速断开检测的阈值电压(VHSDSC:最小值、典型值、最大值)?
USB 2.0规范中对此进行了规定、但 TUSB7320数据表中并未指明、因此我问的是。
如果存在此信息、我想确认TUSB7320实际能力的最小值和最大值是否在 USB 2.0规范的范围内。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan
感谢您的答复。
我有四个问题。
-你回答说,断开发生在635mV 或以上,但不是补偿625mV 或以上?
- 阈值范围是525mV 到625mV 是否由于组件变化?
如果还有其他因素、请告知我们。
- 通过靠近 TUSB7320引脚 B12和 A13的差分探头进行测量。
如果测量方法存在任何差异、请告知我们。
- 请告诉我 TUSB7320如何检测断开阈值的机制。
此致
Yoda
Brian、您好:
感谢您的答复。
我们曾尝试增加振幅值以检查断开检测、但即使超过625mV、也没有发生断开检测。
下面的波形是一个即使超过680mV 也未检测到断开检测的示例。

USB2.0标准规定、当电压超过625mV 时会进行断开检测。 (下面的红色框)

我们希望听取您对此处执行的测量方法、位置、时间等的意见。
我们正在研究标准测量值与实际测量值之间差异的原因。
测量位置: 在 TUSB7320的 B12 (USB_DP_DN2)和 A13 (USB_DM_DN2)端子附近使用差分探头进行测量
测量时序: 在帧起始和数据包结束之间进行采样

此致
Yoda
您好、Ryan
感谢您的答复。
这些是获取断开检测超过625mV 的波形的条件。
-连接到一个 USB 存储器(内置闪存 ROM)。
-更改 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻以增加电压幅度。
-断开连接时的波形(无法识别为数据包)

- USB2.0眼图

您之前回答了我关于断开检测阈值的问题。
TUSB7320应符合 USB2.0规范、这意味着断开检测阈值应指示到至少525mV、而在625mV 时必须检测到该阈值:
针对 USB2.0的 USB 工程变更通知提到了断开检测阈值的变更。 思考是否发生了变化?

usb.org/.../usb_20_20240927.zip
此致
Yoda
尊敬的 Yoda-San:
您是否正在断开连接? 还是信号是通过断开阈值断开? 当您说它不能被识别为一个数据包时、我猜您的意思是该信号必须具有高电压才能被闪存驱动器识别。
[报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5469469 #5469469"]更改 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)与 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻以增加电压幅值。[/QUOT]为了进行校准、该电阻通常只应为9.09kOhm。 这可能会对这方面产生一些影响、但我会在内部联系以确认情况是否属实。
针对 USB2.0的 USB 工程变更通知提到了断开检测阈值的变更。 思维是否发生了变化?
这一点很好、在创建此器件时可能会考虑到该 ECN、以创建断开阈值。 我也可以在内部联系以确认这一点。
谢谢!
Ryan
您好、Ryan
感谢您的答复。
Ryan Kitto 说:
您是否正在断开连接? 还是信号是通过断开阈值断开?
->断开连接是有意创建的。
该标准规定断开检测的阈值为525mV 至625mV、
我们要尝试查看发生断开检测的阈值。
在设计方面、在 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间使用9.09kΩ 电阻。
在这种情况下、它指示530mV 至540mV、未发生断开检测。
请在贵公司内确认以下两点。
-为什么即使阈值超过625mV 与校准电阻值相关,也不会发生断开检测?
-贵公司对 USB 2.0工程变更通知导致的断开检测阈值变化有何看法?
我们希望尽快了解确认的结果、请在10月21日之前答复。
我想了解的大部分是 TUSB7320检测到断开的电压值(关于 TUSB7320的规格、
不是 USB2.0的标准值)如果我们理解这一点、我们的疑问就可以得到解决。
此致
Yoda
尊敬的 Yoda-San:
我与我们团队的一些成员进行了交谈、了解更多信息、以下是我发现的与您的问题相关的信息:
[报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5471259 #5471259"]-为什么即使阈值超过与校准电阻值相关的625mV、也不会进行断开检测?[/QUOT]当我们谈到断开阈值/检测时、我们发现每个端口都有一个断开阈值设置、断开阈值设置为最大设置。 虽然我无法准确说出断开连接的范围、但它可能比您测试的范围大一点。 最低设置的默认值将断开阈值设置在550mV 和610mV 之间、因此高电平设置可能会超过该值、这可能是您在683mV 下未看到断开的原因。 在9.09KOhms 的正常建议校准下、我相信您不会超过此断开阈值。 我认为校准电阻值对此没有任何影响。
[报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5471259 #5471259"]-贵公司对 USB 2.0工程变更通知导致断开连接检测阈值发生变化有何看法?该器件在2011年左右发布。 所示的 ECN 是在2018年起草的、外观如所示、因此该器件不符合该 ECN、因为未进行任何更改以符合该 ECN。 因此、我会坚持 USB2.0规范中关于这一点的原始描述、而不是 ECN。 在添加此 ECN 之后、我们制作的任何器件都应反映此 ECN。
遗憾的是、目前我无法确切说出断开连接阈值是多少、因为这款设备有点旧、 我不确定我们团队中是否有任何成员目前可以访问相关的深度文件。
希望我今天给出的答案对您提出的问题作出一些澄清。 总之、我想说、在预期的校准电阻器设置下、除非存在极端的外部因素、否则您不应该担心断开连接问题。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Ryan
您好、Ryan
感谢您的答复。
Ryan Kitto 说道
当我们谈到断开阈值/检测时、
我们发现每个端口都有一个断开阈值设置、断开阈值设置为最大值。
虽然我无法准确说出断开连接的范围、但它可能比您测试的范围大一点。
默认情况下、最低设置将断开阈值设置在550mV 和610mV 之间、
因此、高电平设置可能已过去、这可能是因为您在683mV 下未看到断开的原因。
我有 三个问题。
在前面的规范中、断开检测的最大阈值是625mV。
是否有任何 TUSB7320器件即使阈值超过625mV 也不会进行断开检测?
断开检测的阈值设为最大值。
该阈值的默认最小值介于550mV 和610mV 之间、
我是否正确理解了 TUSB7320的断开检测阈值是610mV 或更高?
您能告诉我断开检测阈值最大设置的默认值吗?
我知道 TUSB7320不符合 ECN。
此致
Yoda
尊敬的 Yoda-San:
[报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5473787 #5473787"]在前面的规范中、断开检测的最大阈值是625mV。
是否有任何 TUSB7320器件即使阈值超过625mV 也不会进行断开检测?
[报价]据我所知、在 TUSB7320器件中、断开阈值不应超过625mV。
[报价 userid="474400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415133/tusb7320-high-speed-disconnect-detection-threshold/5473787 #5473787"]断开检测的阈值设为最大值。
该阈值的默认最小值介于550mV 和610mV 之间、
我是否正确理解了 TUSB7320的断开检测阈值是610mV 或更高?
[/报价]3.您能告诉我断开检测阈值最大设置的默认值吗?
我们手头并不容易获得这些信息、因为最初 设计此器件的工程师已经离开公司、或者拥有这些信息的数据库已经 存档。 我会说、检测到断开的最小点为550mV、这应该有助于稍微缩小范围。 我不确定校准电阻器是否会影响这一点。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Ryan
您好、Ryan
感谢您的答复。
Ryan Kitto 说道
据我所知、在 TUSB7320器件中、断开阈值不应超过625mV。
为响应这个答案、我们调整了 TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻、
但有些 TUSB7320即使在电压超过625mV 时也不会进行断开检测。
您能否对该结果发表评论?

此致
Yoda
您好、Ryan
感谢您的答复。
我在图表中总结了我到目前为止收到的答案。
哪个阈值范围是猜1还是猜2?

Ryan Kitto 说道
-当我们谈到断开阈值/检测时,
我们发现每个端口都有一个断开阈值设置、断开阈值设置为最大值。
-据我所知、在 TUSB7320器件中、断开阈值不应超过625mV。
从这两句话来看、断开检测阈值的最大设置是否为625mV?
如果不同、请发表评论。
注意
Yoda
尊敬的 Yoda-San:
哪个阈值范围是 guess 1或 guess 2?
从这两句话来看、断开检测阈值的最大设置是否为625mV?
[报价]我认为猜测2可能更接近实际断开阈值、但我不认为最小断开电压为610mV。 该值可能小于该值、在550-610mV 范围内。 至于最大值、是的、这可能是625mV。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Ryan
您好、Ryan
感谢您的答复。
Ryan Kitto 说道
我认为猜测2可能更接近实际断开阈值、但我不认为最小断开电压为610mV。
该值可能小于该值、在550-610mV 范围内。 至于最大值、是的、这可能是625mV。
断开检测的最大值据说是625mV、但当我更改连接的器件时、
阈值超过625mV、但未发生断开检测。

在此测量中、TUSB7320的 R1EXT (引脚 A24)和 RIEXTRTN (引脚 B23)之间的电阻值为9.09kΩ。
您能否对此测量结果发表评论?
我想知道为什么没有根据电压阈值检测到它。
除了电压值之外、是否有任何其他情况能够让 TUSB7320检测到断开?
例如、电压值的采样时间是否经过调节?
注意
Yoda
你好、Undrea
我进一步检查了一下。
您能评论一下结果吗?
他说
根据 USB 规范、检测断开事件的时间至少为40位。
在 USB 规范中的40位 EOP (数据包末尾)下测得。
断开检测的阈值是该部分的峰值(40位)(红色帧)还是平缓部分(蓝色帧)?
波形 A (未检测到断开)

波形 B (检测到断开)

比较平缓部分(蓝色帧)(绿色帧)的电势、波形 A 在533mV 时未检测到断开、
但波形 B 检测到在560mV 处断开。
*光标位于40位(83.3[ns],即40乘以480MHz )。
注意
Yoda
你好、Undrea
感谢您的答复。
他说
我认为电压电平是在该特定时间(在~40位之后)采样的、而不是在峰值时间采样。
我有两个问题。
1.
您能否告知我是否有关于 USB 规范中上述判断的任何信息?
2.
请告诉我如何根据 TUSB7320规范判断40位。
这是另一家公司的一个例子、但也有一些基于特定双边投资条约的判决。
以下段落可在第15页找到。
"在主机模式下、USB3450将在 SOF 数据包期间以40位长 EOP 的第32位对断开比较器进行采样。"

TUSB7320上是否有类似信息?
注意
Yoda
你好、Undrea
感谢您的答复。
我不赞同。
我知道此器件有成功的历史记录、并且已执行测试。
有人之前评论说、查找器件的设计规格需要一些时间、因此我询问了需要多长时间。
器件是否没有设计规格?
我在 USB2.0规范中找到以下几点。
usb.org/.../usb_20_20240927.zip
根据这些信息、我们可以说断开检测是在第32位之后确定的吗?
规范名称:通用串行总线规范修订版2.0
章节:7.1.7.3连接和断开信令
当下行端口在高速模式下传输数据、并且检测到它已发送了32位而没有转换时、
在收发器输出上发送接下来的8个位期间、断开连接包络检测器的输出必须被采样一次。
我需要快速回复。 我更希望在11月7日之前参加。
注意
Yoda
您好、Ryan
感谢您的答复。
我会将问题更改为不是有关检测方法的答案。
这是我两个月前收到的答案。 (蓝色文本)
Ryan Kitto 说道
TUSB7320应符合 USB2.0规范、
[新问题]
TUSB7320是否也符合 USB2.0标准的以下章节? (红色文本)
章节:7.1.7.3连接和断开信令
当下行端口在高速模式下传输数据、并且检测到它已发送了32位而没有转换时、
在收发器输出上发送接下来的8个位期间、断开连接包络检测器的输出必须被采样一次。
usb.org/.../usb_20_20240927.zip
e2e.ti.com/.../usb_5F00_20.pdf
注意
Yoda