Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
工具与软件:
尊敬的团队:
我们使用947/948设计了一个新的解决方案、有时屏幕显示屏会抖动、我们转储947/948寄存器映射。
然后我们将它们与正确的模块进行比较、我们发现 NG 模块的948寄存器0x3B = 0x00、正常模块为0x3F。
那么0x3B (EQ 状态)的含义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
工具与软件:
尊敬的团队:
我们使用947/948设计了一个新的解决方案、有时屏幕显示屏会抖动、我们转储947/948寄存器映射。
然后我们将它们与正确的模块进行比较、我们发现 NG 模块的948寄存器0x3B = 0x00、正常模块为0x3F。
那么0x3B (EQ 状态)的含义是什么?
您好、Yao、
感谢您发送这些电子邮件。 SER reg 0xA- 0xB 上似乎有一些 CRC 错误、这可能表示 SI 问题。
1.您能否在解串器上探测锁定销,并在闪烁时检查锁定销是否下降
2.反复读取 SER 0xA - 0xB (可能每隔几秒读取一次)、并检查其是否持续增加。
3.如果可能、请按照948数据表中的说明使用 BIST 序列。
并且仅针对您系统上的一些背景:
- SER 和 DES 都在定制电路板上吗?
-测试了多少个单元,有多少显示了这个问题?
-对于 NG 板,问题发生的频率如何?
此致、
Ikram
尊敬的 Ikram:
1.您能否在解串器上探测锁定销,并在闪烁时检查锁定销是否下降
-->>>它仍然是高级别(LOCK);
2.反复读取 SER 0xA - 0xB (可能每隔几秒读取一次)、并检查其是否持续增加。
-->>>这次是0xff (参见下面的 pic)、
3.如果可能、请按照948数据表中的说明使用 BIST 序列。
--->>948没有 在我们的主装置上膨胀。
并且仅针对您系统上的一些背景:
- SER 和 DES 都在定制电路板上吗?
-->否
-测试了多少个单元,有多少显示了这个问题?
-->>>我们已经有3个板;
-对于 NG 板,问题发生的频率如何?
-->一个/两个主板:仅1次
第三个板:几乎 0.2~0.5%。
您能解释947的 CRC 寄存器吗:
1:CRC 错误报告越多、连接故障增加、是否正确?
2:如果一个947在每次启动时报告更多的 CRC 错误、表明这个947 是否损坏?
3: 发生振动时、我们可以通过重置947和显示面板(其中948出现凸起)来修复


最好的爬坡。
您好、Yao、
1.反向通道 CRC 错误计数表明存在信号完整性问题。 因此这可能与 IL / RL 在布局、器件选择、连接器、电缆等方面与通道规格不匹配相关
2.所有必要的勘误是否适用于947? 您能否分享该脚本?
3. 锁是否连续探测? 可能只有在抖动/闪烁期间锁定才偶尔下降。
您还可以尝试使用947 SER PatGen 吗? 这将有助于检查是否仅947 LVDS 输入出现闪烁、或者内部 PATGEN 是否也出现闪烁。
此致、
Ikram
您好、Yao、
ALP 是用于测试 FPD-Link 器件的 GUI。 https://www.ti.com/tool/ALP
使用 EVM 进行测试时、您可以从计算机运行 ALP 并通过 USB2ANY 连接到 EVM。
否则、您也可以使用 I2C 适配器(如 Aardvark)将 PC 连接到 FPD-Link 器件的 I2C。
显示时序将针对显示面板。 时序如下所示、或者显示面板数据表可能具有最小值和最大值 平均值
您好、Yao、
您能否检查上电序列是否符合947数据表的要求? 当存在稳定的 OLDI 时钟输入后、PDB 应处于高电平。
此外、您的 PCLK 速率(根据您共享的显示时序)为47.98 MHz。 
对于947、该速率(低于50 MHz)仅由仅使用 DOUT0的单链路模式支持。 您是否可以更改 MODE_SEL 设置和电缆连接以便将其置于单链路模式?
此致、
Ikram
尊敬的 Ikram:
非常感谢、我们几乎解决了这个问题、但我们仍有一个问题需要您帮助:
显示面板 在我们的音响主机之前是凸出的、显示面板制定了一条规则、即948初始化和947初始化。
如果显示面板初始化948、请执行以下步骤:
1:显示屏面板 写948寄存器 A;
2:显示屏面板 写 948 寄存器 B;
3:显示屏面板 写 948 寄存器 C;
4:显示屏面板 写 948 寄存器 D;
例 A:如果主机 在步骤2 和步骤3之间写入948寄存器 F、此操作是否会破坏9410的初始化?
案例 B:如果主机 与步骤3同时写入948寄存器 F、此操作是否会破坏9BS 的 初始化?
此致。
您好、Yao、
"Timing Confirmation"代码应在锁定并发送稳定的视频数据后运行。 是否可以更改代码、以便主机 SoC 按顺序执行此代码、而不是在解串器端按 MCU 顺序执行? 有没有方法可以验证在此期间是否发生了显示 I2C 活动?
2:我们的任务勘误表3 (下图下)、它们以前只运行过一次、现在我们将它们设置为重试20次;
此外、仅出于测试目的、是否有稳定的视频、或者在运行此完整脚本时、它在运行多次之后是否始终显示错误、如您所述?
此致、
Ikram