This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:关于 EQ 状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430186/ds90ub947-q1evm-about-the-eq-status

器件型号:DS90UB947-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具与软件:

尊敬的团队:

我们使用947/948设计了一个新的解决方案、有时屏幕显示屏会抖动、我们转储947/948寄存器映射。

然后我们将它们与正确的模块进行比较、我们发现 NG  模块的948寄存器0x3B = 0x00、正常模块为0x3F。

那么0x3B (EQ 状态)的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    从0x3B 读取的0x3B 寄存器 EQ 状态是由自适应 EQ 设置的用于补偿衰减的 EQ 电平。


    1.在 Good 和 NG 947-948系统之间,在寄存器值方面还有哪些其他差异? 您能否提供完整的寄存器转储?

    2.对于具有震动屏蔽的 NG 系统、您是否可以探测 DES 上的锁定销?

    3. SER 上是否读取反向通道 CRC 错误?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ikram:

    这些是947和948的转储映射、很抱歉、我们没有探测到 DES 的锁定引脚

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    感谢您发送这些电子邮件。 SER reg 0xA- 0xB 上似乎有一些 CRC 错误、这可能表示 SI 问题。  

    1.您能否在解串器上探测锁定销,并在闪烁时检查锁定销是否下降

    2.反复读取 SER 0xA - 0xB (可能每隔几秒读取一次)、并检查其是否持续增加。

    3.如果可能、请按照948数据表中的说明使用 BIST 序列。


    并且仅针对您系统上的一些背景:

    - SER 和 DES 都在定制电路板上吗?
    -测试了多少个单元,有多少显示了这个问题?
    -对于 NG 板,问题发生的频率如何?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    1.您能否在解串器上探测锁定销,并在闪烁时检查锁定销是否下降

    -->>>它仍然是高级别(LOCK);

    2.反复读取 SER 0xA - 0xB (可能每隔几秒读取一次)、并检查其是否持续增加。

    -->>>这次是0xff (参见下面的 pic)、

    3.如果可能、请按照948数据表中的说明使用 BIST 序列。

    --->>948没有 在我们的主装置上膨胀。


    并且仅针对您系统上的一些背景:

    - SER 和 DES 都在定制电路板上吗?

    -->否
    -测试了多少个单元,有多少显示了这个问题?

    -->>>我们已经有3个板;
    -对于 NG 板,问题发生的频率如何?

    -->一个/两个主板:仅1次

         第三个板:几乎 0.2~0.5%。

     

    您能解释947的 CRC 寄存器吗:

    1:CRC 错误报告越多、连接故障增加、是否正确?

    2:如果一个947在每次启动时报告更多的 CRC 错误、表明这个947 是否损坏?

    3: 发生振动时、我们可以通过重置947和显示面板(其中948出现凸起)来修复

    最好的爬坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    1.反向通道 CRC 错误计数表明存在信号完整性问题。 因此这可能与 IL / RL 在布局、器件选择、连接器、电缆等方面与通道规格不匹配相关  

    2.所有必要的勘误是否适用于947? 您能否分享该脚本?

    3. 锁是否连续探测? 可能只有在抖动/闪烁期间锁定才偶尔下降。

    您还可以尝试使用947 SER PatGen 吗? 这将有助于检查是否仅947 LVDS 输入出现闪烁、或者内部 PATGEN 是否也出现闪烁。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    这是947启动脚本、948按显示面板初始化。

    现在,我们已经发现3个 pcs 947震动,我们仍然无法   在震动/闪烁期间探测到947的锁定引脚。

    如何使用 947 SER PatGen?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    您是否能够将 ALP (FPD-Link GUI)连接到947? 您可以使用 Aardvark 连接到947 I2C、并使用 PC 上的 ALP 进行配置。

    否则、您可以共享显示时序以便我为您编写脚本吗?

    BR、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    很抱歉、ALP 是什么? 如何将其连接到947? Aardvark 是什么?

    因为我可以与您分享显示计时,但我无法理解我应该与您分享哪个显示计时。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    ALP 是用于测试 FPD-Link 器件的 GUI。  https://www.ti.com/tool/ALP
    使用 EVM 进行测试时、您可以从计算机运行 ALP 并通过 USB2ANY 连接到 EVM。
    否则、您也可以使用 I2C 适配器(如 Aardvark)将 PC 连接到 FPD-Link 器件的 I2C。


    显示时序将针对显示面板。 时序如下所示、或者显示面板数据表可能具有最小值和最大值 平均值
     

    # thw =水平总像素= AHW + HBP + HFP + HSW
    # TVW =垂直总行数= AVW + VBP + VFP + VSW
    # AHW =正向有效像素
    # AVW =垂直有效行
    # HBP =水平后沿像素
    # vBP =垂直后沿像素
    # hsw =水平同步宽度像素
    # vsw =垂直同步宽度行
    # HSP =水平同步极性:0 =正、1 =负
    # VSP =垂直同步极性:0 =正、1 =负
    # PCLK =像素时钟速率(以 MHz 为单位)

    此致、
    Ikram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

      。是显示面板制造商提供的规格

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    感谢您发送这些信息、我将使用这些时间安排编写947的 PATGEN 脚本。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    这些是串行器和解串器的启动波形。

    黄色:948个 PDB;

    紫色:948门锁;

    Bule:Pclk 输出表格948;

    绿色:947的 PDB。

    所以、是否计时序列不是固定的、947的 init 时间比948早?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    您能否检查上电序列是否符合947数据表的要求? 当存在稳定的 OLDI 时钟输入后、PDB 应处于高电平。

    此外、您的 PCLK 速率(根据您共享的显示时序)为47.98 MHz。


    对于947、该速率(低于50 MHz)仅由仅使用 DOUT0的单链路模式支持。 您是否可以更改 MODE_SEL 设置和电缆连接以便将其置于单链路模式?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    非常感谢、我们几乎解决了这个问题、但我们仍有一个问题需要您帮助:

    显示面板 在我们的音响主机之前是凸出的、显示面板制定了一条规则、即948初始化和947初始化。

    如果显示面板初始化948、请执行以下步骤:

    1:显示屏面板 写948寄存器 A;

    2:显示屏面板  948 寄存器 B;

    3:显示屏面板 写 948 寄存器 C;

    4:显示屏面板 写 948 寄存器 D;

    例 A:如果主机   在步骤2 和步骤3之间写入948寄存器 F、此操作是否会破坏9410的初始化?

    案例 B:如果主机   与步骤3同时写入948寄存器 F、此操作是否会破坏9BS 的 初始化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    您能否告诉我们您为解决此问题采取了哪些步骤或进行了哪些更改? 这将有助于确保满足我们在最后一个响应中分享的链路带宽规范。

    948的初始化步骤必须 遵循数据表的顺序。 您能否解释一下这些寄存器写入步骤是什么意思? 我不确定您所描述的是什么。 否则、如果您共享了脚本并标记了您在此处询问的步骤、会很有帮助。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    1:将 pclk 设置为50.5M;

    2:我们任务勘误表3 (PIC 以下)、它们之前只运行一次、现在我们将它们设置为重试20次;

    显示面板制定规则948本身即初始化、但音响主机需要写入/读取948中的0x68和0x69、此时可能显示面板正在写入9309的其他寄存器。

    所以我们想知道这个动作是否会 破坏9contra 的 初始化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 请给我1-2天时间来验证、然后再与您联系。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

     "Timing Confirmation"代码应在锁定并发送稳定的视频数据后运行。 是否可以更改代码、以便主机 SoC 按顺序执行此代码、而不是在解串器端按 MCU 顺序执行? 有没有方法可以验证在此期间是否发生了显示 I2C 活动?

    2:我们的任务勘误表3 (下图下)、它们以前只运行过一次、现在我们将它们设置为重试20次;

    此外、仅出于测试目的、是否有稳定的视频、或者在运行此完整脚本时、它在运行多次之后是否始终显示错误、如您所述?

    此致、
    Ikram