This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:MSDI 启动时序

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441155/tic10024-q1-msdi-start-up-timing

器件型号:TIC10024-Q1

工具与软件:

您好支持团队:

我正在寻找 MSDI TIC10024-Q1的启动时序。

您能否为以下启动场景提供我们的数字:

*从加电 VS>=VPOR_R)到默认情况下器件被初始化的时间(谐振器启动、自检、初始化)。

*硬件复位或软件复位后重新初始化的时间

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我可以在 EVM 上进行一些测量。  但我想澄清一下、"初始化"一词的含义只是将寄存器设置为默认值的器件。  是这样吗?  可配置寄存器的默认值全为零、因此在器件上电或复位后、需要通过 SPI 重新配置所有寄存器、时序由 MCU 控制。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    非常感谢您的及时回复。

    我指的 是产品说明书第8.3.3章"器件初始化"。

    为了便于我了解 VS 斜升时的初始化(VS>=VPOR_R)、包括:(假设:时钟斜升)+寄存器初始化+状态机初始化+出厂设置编程+自检=> INT_N 置位

    第8.3.5.3章中所述的 SW 复位表明、 寄存器仅复位为默认(零)值(如您所述)。

    硬件复位后的初始化与 POR 初始化类似、因此我想它具有类似的时序。

    我需要这两个时序、即 POR INIT 和 SW RESET INIT 的时序、如提取中所示。

    非常感谢您的支持。
    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的澄清。  我可以在 EVM 上进行几次测量、并使用测量值进行跟进。  

    器件复位(通过硬件或软件)通常通过禁用内部 LDO 来实现、从而基本上实现一个加电复位。  因此我希望时间基本相同。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我进行了一些测量、以便为您提供一些参考。  数据表脚注规定器件最多可花1ms 完成复位、这将涵盖不同工艺、电压和温度组合导致的一些额外延迟。

    对于上电时序、我在 nINT 从 VPOR_R 最小值和最大值规格下降之间进行了测量、因为实际阈值未知、但在该范围内某个位置。

    从 VPOR_R = 3.85V 到 nINT 之间的延迟时间为625.75us。

    从 VPOR_R = 4.5V 到 nINT 之间的延迟时间为574.25us。

    我从复位信号下降沿的50%位置将硬件复位设置为727.32us 的 nINT。

    我将软件复位从 SPI CS 信号的上升沿带到了578.11us 的 nINT。

    此致、

    Jonathan