工具与软件:
您好支持团队:
我正在寻找 MSDI TIC10024-Q1的启动时序。
您能否为以下启动场景提供我们的数字:
*从加电 VS>=VPOR_R)到默认情况下器件被初始化的时间(谐振器启动、自检、初始化)。
*硬件复位或软件复位后重新初始化的时间
此致、
Andreas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好支持团队:
我正在寻找 MSDI TIC10024-Q1的启动时序。
您能否为以下启动场景提供我们的数字:
*从加电 VS>=VPOR_R)到默认情况下器件被初始化的时间(谐振器启动、自检、初始化)。
*硬件复位或软件复位后重新初始化的时间
此致、
Andreas
Jonathan、您好!
非常感谢您的及时回复。
我指的 是产品说明书第8.3.3章"器件初始化"。
为了便于我了解 VS 斜升时的初始化(VS>=VPOR_R)、包括:(假设:时钟斜升)+寄存器初始化+状态机初始化+出厂设置编程+自检=> INT_N 置位
第8.3.5.3章中所述的 SW 复位表明、 寄存器仅复位为默认(零)值(如您所述)。
硬件复位后的初始化与 POR 初始化类似、因此我想它具有类似的时序。

我需要这两个时序、即 POR INIT 和 SW RESET INIT 的时序、如提取中所示。
非常感谢您的支持。
此致、
Andreas
您好、Andreas、
我进行了一些测量、以便为您提供一些参考。 数据表脚注规定器件最多可花1ms 完成复位、这将涵盖不同工艺、电压和温度组合导致的一些额外延迟。
对于上电时序、我在 nINT 从 VPOR_R 最小值和最大值规格下降之间进行了测量、因为实际阈值未知、但在该范围内某个位置。
从 VPOR_R = 3.85V 到 nINT 之间的延迟时间为625.75us。

从 VPOR_R = 4.5V 到 nINT 之间的延迟时间为574.25us。

我从复位信号下降沿的50%位置将硬件复位设置为727.32us 的 nINT。

我将软件复位从 SPI CS 信号的上升沿带到了578.11us 的 nINT。

此致、
Jonathan