This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:热阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426837/tios1023-thermal-resistance

器件型号:TIOS1023

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望将 TIOS1023用作其应用的输出驱动器。  

主要问题是由于电路板尺寸超小而导致的热问题。 用户需要根据电路板尺寸计算功率耗散和结温。  

请查看以下客户请求、并告诉我您的意见。  

1. RθJA 的标准  

  -我们可以看到  RθJA 值, DRC 封装45.9°C/W , YAH 封装79.3°C/W 在数据表。请告诉我测试条件,如板尺寸,层数和铜厚度或 JEDEC 标准#。  

2.您能否计算出 客户电路板尺寸的 RθJA (4.8x10mm )? 如何估算客户电路板的热阻?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    对于第一个问题、请点击的热性能表下脚注中的链接 半导体和 IC 封装热指标应用报告 (链接)包含所有详细信息。

    对于第二个问题、TI 提供了 PCB 热量计算器(链接)、可帮助您估算采用外露焊盘封装的器件的结温。 该工具 会根据 PCB 上的覆铜面积对预期结温进行快速估算。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的评论。  

    使用 PCB 热计算器、我认为我们可以使用具有类似封装的 LDO 估算 TIOS1023 DRC 封装的结温、但 YAH 封装的情况如何?  

    DSBGA 封装没有参考。 您能否告诉我您的意见、我们如何估算 YAH 封装的结温?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    是的、针对采用此类封装的器件提供的信息较少。  我可能必须提交申请、要求使用定制电路板尺寸和层叠(层数、过孔数量等)对此进行仿真。

    能否提供有关电路板的更多详细信息、或者或许可以提供一组用于生成模型的光绘文件?  这些内容可直接共享、无需使用此公共论坛。

    也出于好奇心、如果可以提供 Delphi 紧凑型热模型、客户是否能够运行自己的热仿真?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的评论。  

    能否提供有关该电路板的更多详细信息、或者或许可以使用一组光绘文件来生成模型?  无需使用此公共论坛即可直接共享这些文件

    -他们的板概念不是固定的。  

    -电路板尺寸4.8x10mm , 4层,其他条件与 数据表中得到结果"YAH 封装79.3°C/W "的条件相同。   

    是否可以提交具有上述条件的申请? 如果可能、还请对 3.2x6.5mm 电路板尺寸进行仿真。

    此外出于好奇、如果可以提供 Delphi 紧凑型热模型、客户是否能够运行自己的热模拟?

    我对  Delphi 紧凑型散热模型了解不多,但我认为 客户不能使用它。 是否可以共享  Delphi 紧凑型散热模型的用户指南?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    请确认4层电路板在信号和电源/接地层方面的层顺序是什么。  我假设顶部和底部是信号层、其内层为电源和接地。  由于铜量会影响热模型、因此通常需要该信息。

    我还需要了解其应用的预期功率耗散和环境温度(如果它们能够提供)。

    我也不太擅长散热建模、但术语 Delphi 是指可以在无需保密协议的情况下共享的紧凑散热模型类型、这与揭示封装和材料属性内部细节的详细散热模型不同。  我看到客户请求这些板、希望自行运行热模型仿真。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的评论。  

    您是对的。  顶部和底部是信号层、内层为电源和接地。  

    [报价 userid="47451" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426837/tios1023-thermal-resistance/5475066 #5475066"]如果用户能够提供此参数、我还需要了解其应用的预期功率耗散和环境温度。[/QUOT]

    它们的预期功率耗散为0.365W、100mA 负载电流、30V 至3.3V /LDO 12mA 输出。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    谢谢。  我将尝试使用这些信息进行分析运行。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    在热分析方面是否取得了任何进展?  

    如果您有任何进展、请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    系统中的模拟请求、但队列中还有许多其他请求、并且作业尚未开始。  通常需要几周的时间才能从请求中获得结果。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的答复。  

    如果您获得仿真结果、请告诉我  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    是的、我会在收到结果后立即通知您。  遗憾的是、只有一个小团队负责公司的所有热模型请求、因此可能需要花一点时间才能获得结果。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    在申请热模型方面是否取得了任何进展?  

    如果您有任何反馈、请告诉我。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    感谢您发送提醒电子邮件、因为我从最近的美国感恩节假期返回后没有检查状态。  我看到分析仿真仍然不完整、但工程师已提出注释、要求提供有关特定电路板布局布线和边界条件的其他信息。  

    因为我知道客户还没有完成布局、所以我直接通过电子邮件与他联系、询问他具体需要什么、或者他是否有其他建议来回答客户的核心问题、如下所示。

    JUNJIE CHEN 说:
    2. 您能否计算 客户电路板尺寸(4.8x10mm)的 RθJA? 如何估算客户电路板的热阻?  [报价]

    此类仿真的问题在于、如果他只是假定电路板的尺寸在空气中浮动、温度将变得非常高。  他可以进行模拟、但这会产生不切实际的结果。  添加边界条件(即特定位置的固定温度、其他冷却机制)将有助于优化仿真。

    或者、 他建议他们如果他们知道他们的峰值电路板温度和基于 Psi-jb 值的功率耗散的话、可计算近似结温。

    如需更多信息、请参阅 《半导体和 IC 封装热指标应用报告》 (链接)、其链接在数据表的热性能信息表脚注中。

    数据表为 YAH 封装器件提供了 Psi-jb。

    我假设此小型电路板将嵌入在某种金属外壳中、如下图所示、或者嵌入某种具有某种环境温度或散热功能的器件中、以帮助将 PCB 保持在较已知的温度。  正如它所代表的电流请求、没有定义的 PCB 温度或散热功能参考创建一个"固定"或已知的参考来计算 IC 温度与该参考温度之间的差异。

    希望客户可以发现 Psi-jb 方法对于各种估算的 PCB 温度很有用。  否则、它们能否提供我已经提到过的额外边界条件(即在某些位置固定 PCB 温度或其他作用在 PCB 上的冷却机制)?

    很抱歉一周前没有再次查看。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的大力支持。  

    正如我之前提到的、没有真实的电路板、因此我们无法检查 PCB 温度和其他边界条件。  

    客户仅使用 客户电路板尺寸(4.8x10mm)回顾其概念。  

    这种仿真类型的问题在于、如果他仅仅假定电路板的尺寸在空气中浮动、温度将变得非常高。  他可以进行模拟、但会产生不切实际的结果。

    我认为这也将是不切实际的结果,我认为热阻( RθJA )将超过500°C/W

    虽然仿真结果不切实际、但电路板条件下的仿真结果请告诉我。 根据仿真结果、 我会让客户不得不降低应用电流消耗(3mA)和功率耗散(<0.1W)。

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    由于客户无法提供有关此板安装方式的任何附加信息、因此我要求在热工程师认为最佳的假设下运行仿真。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的支持。  

    好的、 如果热工程师认为最佳假设条件是什么、请告诉我有关测试条件的结果。

     热性能工程师认为最适合的测试条件 也是客户设计的一个好方法、可减少热问题。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    在听到热工程师的声音后、我将为您提供最新信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    我能够让热工程师使用 YAH (WCSP)和 DRC 封装运行仿真、使小型 PCB 在自由空气中浮动、这样在相同的条件下至少可以对两种封装进行比较、因为如前所述、没有额外的边界限制来帮助获得对实际应用准确的结果。  因此、这些值非常高、但可以看到差异。

    我会将结果通过电子邮件发送给您、因为我无法在这个公共论坛上发布这些结果。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    非常感谢您的大力支持。  

    它是客户设计的良好参考。  

    再次感谢。 假期愉快!

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    谢谢你,我也祝你假期愉快。

    此致、

    Jonathan