This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642A0RUAR 散热孔

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465726/ts3dv642-ts3dv642a0ruar-thermal-vias

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

您好!
您能否为我介绍一下此器件需要多少个散热过孔?
我正在考虑在没有金属层开口的区域使用直径为10 0.2mm 的通孔、以避免焊料流入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关散热过孔设计、请参阅下面的模板示例。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!
    抱歉、没有提到我们要尽可能减少过孔数量。 实际上、此元件是否需要大约此数量的过孔?
    如果您有任何意见或建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TS3DV642散热焊盘过孔还用作接地返回路径的接地过孔。 因此、位于数据表末尾附近的 TI 示例焊盘图案中表示的过孔数量应视为示例起点。  考虑了 3个主要因素的模板孔径:

    • 平衡焊接覆盖范围、
    • 热导率、
    • 除气通道以最大限度减少焊料空洞。

    如果要减少过孔数量、请考虑对这3个主要因素的影响。 您还可以参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf以了解更多信息。

    谢谢

    David