请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 工具与软件:
您好!
您能否为我介绍一下此器件需要多少个散热过孔?
我正在考虑在没有金属层开口的区域使用直径为10 0.2mm 的通孔、以避免焊料流入。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TS3DV642散热焊盘过孔还用作接地返回路径的接地过孔。 因此、位于数据表末尾附近的 TI 示例焊盘图案中表示的过孔数量应视为示例起点。 考虑了 3个主要因素的模板孔径:
如果要减少过孔数量、请考虑对这3个主要因素的影响。 您还可以参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf以了解更多信息。
谢谢
David