工具与软件:
您好、支持团队
我们有一个来自客户的请求规范。 它们需要 CAN 总线能够提供操作通信电压、如下所示。
如下数据表所示。 我认为 TCAN1146可以满足我们的申请规格。
[TCAN1146]


但我需要更多的分析或验证方法(数据)来帮助我们确认这一点。
至少补充以下内容:
- TCAN1146
- "±58V 总线故障保护"仅是保护还是仍是 CAN 通信?
什么情况呢?
- CAN_H 到+58V、CAN_L 到 GND 正常(CAN_H、CAN_L 反转彼此相同)?
- CAN_H 至-58V、CAN_L 至 GND 正常(CAN_H、CAN_L 反转也相同)?
- CAN_H 到+58V、CAN_L 到-58V 正常(CAN_H、CAN_L 相互反转相同)?
- "±12V 共模"是指 Vdiff 是否可以偏置在2.5V (正常)至±12V 之间并保持通信?
如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence