This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:关于 CAN 总线故障电压和额定值

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465708/tcan1146-q1-about-can-bus-fault-voltage-and-rating

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们有一个来自客户的请求规范。 它们需要 CAN 总线能够提供操作通信电压、如下所示。

如下数据表所示。 我认为 TCAN1146可以满足我们的申请规格。

 

[TCAN1146]

但我需要更多的分析或验证方法(数据)来帮助我们确认这一点。

至少补充以下内容:

  1. TCAN1146
    1. "±58V 总线故障保护"仅是保护还是仍是 CAN 通信?

什么情况呢?

  1. CAN_H 到+58V、CAN_L 到 GND 正常(CAN_H、CAN_L 反转彼此相同)?
  2. CAN_H 至-58V、CAN_L 至 GND 正常(CAN_H、CAN_L 反转也相同)?
  • CAN_H 到+58V、CAN_L 到-58V 正常(CAN_H、CAN_L 相互反转相同)?
    1. "±12V 共模"是指 Vdiff 是否可以偏置在2.5V (正常)至±12V 之间并保持通信?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    TCAN1146的+- 58V 故障保护是指收发器引脚在建议的工作条件下能够承受的绝对最大电压。 这意味着在器件未通电或通电的情况下、可以向 CAN 引脚施加+-58V 电压。 CAN 驱动器具有集成的电流限制功能、在出现故障时保护器件免受过流的影响。 CAN 引脚之间的绝对最大差分电压指定为仅+-42V、因此两个 CAN 引脚不可能处于相反的最大值。 例如、如果 CANH IN 短接至+58V、则 CANL 引脚上允许的最小电压为16V (+58V - 42V = 16V)。 请注意、CAN 网络中的端接将使 CANH 和 CANL 信号的电压相对靠近。  

    可通过向器件引脚施加电压并观察是否发生任何损坏来验证绝对最大条件。 如果故障消除后器件仍在运行、则可以将绝对最大值视为有效。

    CAN 物理层使用 CANH 和 CANL 之间产生的差分信号进行通信。 如果其中一个信号短接至直流电源、则会降低或消除任何 CAN 收发器在 CAN 总线上生成有效差分信号的能力、从而使通信无法进行。 请注意、一些较弱的故障可能只会降低性能、仍然允许一些通信。 然而、大多数涉及硬故障到绝对最大条件的短路将中断任何和所有通信总线。  

    收发器的共模范围通常会影响节点之间允许的接地漂移。 例如、如果节点之间存在5V 的接地电势差、则一个收发器的2.5V 偏置电压可能会比另一个收发器的2.5V 偏置电压更高。 虽然这种转换保持在接收器的共模范围内、它将能够准确地解释 CAN 引脚之间的差分电压。 由于差分信号不关心共模电压、因此会保持信号的数据完整性。  
    请注意、在具有非常大的电缆跨度或信号接地环路问题的网络外部、大于10V 的接地偏移非常罕见。  

    我希望这些信息有助于您理解本文内容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我认为、如果我们能够使用图形进行讨论、就更容易理解。

    1.关于"±12V 共模"。

    收发器的共模范围最常影响节点之间允许的接地偏移。 例如、如果节点之间存在5V 的接地电势差、则一个收发器的2.5V 偏置电压可能会比另一个收发器的2.5V 偏置电压更高。 虽然这种转换保持在接收器的共模范围内、它将能够准确地解释 CAN 引脚之间的差分电压。 由于差分信号不关心共模电压、因此会保持信号的数据完整性。  
    请注意、在具有非常大的电缆跨度或信号接地环路问题的网络外部、大于10V 的接地偏移非常罕见。  [报价]

    我会理解以下图片。 而且 CAN 总线可以保持通信、理解是正确的吗?

    2. 关于 "±58V 故障保护"。  

    TCAN1146的+/- 58V 故障保护是指收发器引脚在推荐的工作条件下能够承受的绝对最大电压。 这意味着在器件未通电或通电的情况下、可以向 CAN 引脚施加+-58V 电压。 CAN 驱动器具有集成的电流限值、可防止器件在出现故障时出现过流。[/QUOT]

    这意味着 IC 的 CAN IO 可以承受±58V 的电压?

    3、 关于 "绝对最大差分电压"。

    Unknown 说:
    CAN 引脚之间的绝对最大差分电压仅指定为+-42V、因此不可能两个 CAN 引脚的最大值都相反。 例如、如果 CANH IN 短接至+58V、则 CANL 引脚上允许的最小电压为16V (+58V - 42V = 16V)。 [报价]

    我会理解以下图片。 而且 CAN 总线可以保持通信、理解是正确的吗?

    4.能否提供"CAN 总线短路限流"的计算实例?

    例如">e2e.ti.com/.../wattage-requirements-for-can-bus-terminating-resistor-with-sn65hvd233"

    因为、正常的60 Ω 端接电阻(分裂端接)额定值只能达到0.25W。 最大值为0.5W。

    因此、我想知道"合理"计算如何将额定值降低至0.25W?

    如果有任何建议、请告知我。
    谢谢~

    此致、

    Nikolas Guo

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家

    有更新吗?

    谢谢!

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、

    我将理解以下图片。 而且 CAN 总线可以保持通信、理解是正确的?

    是的、正确。 为更加准确、只有当该器件作为接收器工作时、共模电压才重要、这意味着它将从其他节点接收数据。

    这意味着 IC 的 CAN IO 能够承受±58V?

    是的、两个 CAN 引脚(CANH、CANL)可以承受±58V 的电压。

    [报价用户 id="578783" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465708/tcan1146-q1-about-can-bus-fault-voltage-and-rating/5637680 #5637680"]

    我会理解以下图片。 而且 CAN 总线可以保持通信、理解是正确的吗?

    [报价]

    当 CANH 短接至电池或 CANL 短接至 GND 时、通信无法正常工作。 收发器可以承受这种情况、但当发生故障时继续进行 CAN FD 通信并不常见。 由于较低的数据速率(如<500kbps)仍可进行良好通信、但在较高的数据速率下、预计会由于 EMC 性能降低而出现错误位。

    因此、我想知道如何使用"合理"计算将该等级降低至0.25W?

    请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986855/tcan1042h-q1-the-power-rating-needed-for-the-termination-resistor

    此致、

    Sean