This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:以太网 PHY 10/100Mbps RMII UP MAC 接口、同时具有硬件磁性/RJ45 +光纤

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473186/dp83822if-ethernet-phy-10-100-mbps-rmii-up-mac-interface-with-both-hardware-magnetics-rj45-fiber

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822HF

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种具有最低 RMII 接口和 10/100Mbs 速度、小型封装、低引脚数<= 32引脚的新 PHY 芯片  

我认为您的 DP83822 可能是最佳选择??

与 DP83822一样、另一个重要的亮点因素是同时具有磁性/RJ45铜缆输出和具有电容去耦的光纤。 

问题: 对于 DP83822IF 或 DP83822HF 型号、可以通过硬件  同时将与磁性 RJ45和光纤模块的耦合?? 具有并联共享引脚的相同硬件、并进行了适当的去耦??? 显然,通过固件,一次只能使用一种或另一种传输方法!  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    DP83822可以适合该应用。 此 PHY 将同时使用铜缆和光纤接口、如下面的方框图所示。  

    [quote userid="268290" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473186/dp83822if-ethernet-phy-10-100-mbps-rmii-up-mac-interface-with-both-hardware-magnetics-rj45-fiber 通过硬件可以  同时将与磁性 RJ45和光纤模块的耦合???

    我不建议并联光纤接口和铜缆接口。 这会分离信号路径并在 PCB 布线中创建一个较大的残桩。 高速信号对布线很敏感、因此这样做会损害信号性能。 我建议使用光纤或铜线作为 PHY MDI 侧的接口、而不是两者兼而有之。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 @Shane Hauser 的分析,是的,你肯定是正确的,我担心并直觉,这是100Mbit/s 的速率与频带25MHz 或50MHz。

    抱歉回答最后几个问题:

    1) 1)好的、我不会并行连接固定的两个路径;但如果我需要板上的两个接口:
    我将创建两个单独的路径、尽可能短地适应阻抗、然后使用跳线或0欧姆配置连接、
    对于共享的引脚9-10-11-12、我在向上的器件中仅具有 RMII 接口。
    针脚24 SD_IN 可能仅用于光纤??。 对于25MHz / 50MHz 时钟源、我可以预见所有配置。

    一切都好吗?

    2)在目前的情况下,最具创新性、最方便的 PHY TI 芯片,有 RMII、100Mbit、引脚少的就是 DP8322
    或者您是否有其他模型可供建议/评估?? 如果我不使用光纤、那么所有四切芯片都是引脚 TI 引脚兼容的?? (HF/H/IF/I)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    然后我将使用跳线或0欧姆
    配置连接

    如果计划执行此操作、我建议使用0欧姆电阻器、而不是跳线。 当您通过具有跳线的接头传送高速信号时、这些接头将充当天线。 这 会产生不必要的 EMI 发射源。

    引脚24 sd_in 可能仅用于光纤??

    是、SD_IN 是仅在光纤模式下使用的 LED_1的备用功能。 这应连接到数据表中所述的光收发器信号检测信号:

    或者您是否有其他模型需要建议/评估?

    DP83822是此应用的理想选择。 它是我们唯一支持光纤接口的10/100Mbps PHY:

    对于另一个支持光纤的 PHY、您需要查看我们的1000Mbps 产品系列。

    如果我不使用光纤、所有四块 Che 芯片都与引脚 TI 引脚兼容? (HF/H/IF/I)

    是的、正确。 "H"型号是基本"I"型号的扩展温度版本。 两者具有相同的引脚排列。

    此致!

    Shane